Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS4225, THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4509 主题中讨论的其他器件: ADS4225、 THS4551
大家好、
客户希望使用 THS4509将信号放大至2.5V、则该信号可用于 ADS4225。 我发现 THS4509的最小增益为2 (6dB)、这将导致 THS4509的输出高达5V (超过 ADS4225的范围)。 我想寻找一个增益较小的全差动放大器、可能是0.25? 您能提供一个建议吗? 谢谢!
尼森