This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:S21参数测试

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219405/buf802-s21-parameter-test

器件型号:BUF802

大家好、

我们客户的一个问题、我将在下面转发、 您能提供一些故障排除建议吗?

设计参数是根据 BUF802DATASHEET 的第11.2节设计的、输入端口是高电阻配置

测试输入端口 S21的参数如下面的图1所示、测试点是 C26之后的高频部分

 图1信号端口到 C26之后 S21的曲线

在测试输出端口通过50欧姆电阻后、信号高频部分的 S21曲线如下图所示:

图2输出端口 S21的曲线

为什么测试输出-3dB 带宽差这么大?

目的是调整带宽为-3dB 和1GHz 的高阻抗输入链。 原理图设计如下面的图3所示

 图 3 buf802设计的原理图

此致、
艾米·罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的提问。 客户是否问:为什么在测试时-3dB 点显示为500MHz、而不是器件的额定3GHz?

    此外、我还需要强调的是、在客户的图片中、电容器 C27的值为10pF、而在 EVM 板中、电容器的值为100pF。 这可能不会带来巨大的变化、但我确实想强调这种差异。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    客户反馈问题解决了。

    谢谢你。

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道问题是什么以及客户如何解决问题吗?