请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF802 大家好、
我们客户的一个问题、我将在下面转发、 您能提供一些故障排除建议吗?
设计参数是根据 BUF802DATASHEET 的第11.2节设计的、输入端口是高电阻配置
测试输入端口 S21的参数如下面的图1所示、测试点是 C26之后的高频部分
图1信号端口到 C26之后 S21的曲线
在测试输出端口通过50欧姆电阻后、信号高频部分的 S21曲线如下图所示:
图2输出端口 S21的曲线
为什么测试输出-3dB 带宽差这么大?
目的是调整带宽为-3dB 和1GHz 的高阻抗输入链。 原理图设计如下面的图3所示
图 3 buf802设计的原理图
此致、
艾米·罗