Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1200EVM, AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC1200EVM、 AMC3301
大家好!
我正在使用调光器来控制交流电机的速度、但希望能够测量电机的交流电压、 我考虑了使用电流互感器与电机并联、但由于电抗性组件中存在相移、我不认为这是一个好主意、因此我考虑了使用隔离式放大器、似乎 AMC1100对于我的应用来说或许很有用。 但我无法理解两点:
1)我没有中性线、我所在国家的供电电压是220VAC/60Hz、我该如何解决这个问题? 我当时想使用隔离式5V/5V 直流/直流电源并将 GND_ISOLADO 连接到一个备用电源线、因此有一个基准、但我不知道它是否会起作用或损坏器件。
2) 2)我仍然不明白 AMC1100会产生哪种类型的输出信号、即如果整个电路连接正确、IC 会产生哪种类型的信号? 还是具有直流失调电压的交流信号?
我将我想使用的电路形象放到了这里、但我认为它不会按我想要的方式工作。 也许您可以为我的应用推荐另一个 IC?

希望你能帮我
此致、
Walter Paz。