This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:使用 AMC1100进行交流电压测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1200EVM, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229356/amc1100-ac-voltage-measurement-with-amc1100

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1200EVMAMC3301

大家好!


我正在使用调光器来控制交流电机的速度、但希望能够测量电机的交流电压、 我考虑了使用电流互感器与电机并联、但由于电抗性组件中存在相移、我不认为这是一个好主意、因此我考虑了使用隔离式放大器、似乎 AMC1100对于我的应用来说或许很有用。 但我无法理解两点:


1)我没有中性线、我所在国家的供电电压是220VAC/60Hz、我该如何解决这个问题? 我当时想使用隔离式5V/5V 直流/直流电源并将 GND_ISOLADO 连接到一个备用电源线、因此有一个基准、但我不知道它是否会起作用或损坏器件。


2) 2)我仍然不明白 AMC1100会产生哪种类型的输出信号、即如果整个电路连接正确、IC 会产生哪种类型的信号? 还是具有直流失调电压的交流信号?
我将我想使用的电路形象放到了这里、但我认为它不会按我想要的方式工作。 也许您可以为我的应用推荐另一个 IC?


希望你能帮我

此致、

Walter Paz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    原理图设置看起来是正确的、AMC1100应该也没有问题。 您基本上会将高侧接地 GND1连接到线路、而隔离式电源将会相对线路电压浮动+5V。 请记住、您还需要为器件的低侧供电。  

    AMC1100会生成以共模电压为中心的差分模拟输出、其电压取决于 VDD2电源电压的幅度。  

    我建议购买和评估 AMC1200EVM (或至少阅读用户指南)、因为我认为这会对您有所帮助。 该器件的模拟属性与 AMC1100相同、但隔离电压较高。  

    https://www.ti.com/tool/AMC1200EVM

    您还可以考虑使用 AMC3301。 该器件具有集成的直流/直流电源、将简化设计。  

    请在此处查看我们的完整配套资料列表: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我听从了您的意见、刚刚读了一些有关 AMC1200EVM 测试模块的信息、而且我想我已经有一个适用于我的应用的电路、具体如下:


    (很抱歉绘图、但我不想在不知道正确的情况下、在某些软件中花费太多时间进行此操作)


    应在 TLV9352IDR - VM (A)= 1.29V、VPH (B)= 1.7V 和 VPL (C)= 0.877V 的输出信号


    此电路是否能够按预期工作? 我还仔细查看了数据表、发现在配置中、必须使用公式 GerrorT = Gerror + R2/Rin 添加一个额外的误差、但这些公式没有说明我应该如何解释 R2/ Rin、 如果我假设 R2/Rin 应该乘以100得到一个百分比结果、那么对于我的电路、我将得到2k/28k * 100 = 7.1%、这是我必须添加到 Gerror 中的一个非常大的错误、这是不是我错了? 如何理解数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我会将2k 感应电阻分为2个1k 电阻、并在它们之间接地、如该文档: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf 所示

    我要将差分至 SE 转换的共模输出设置为您将感测到的 ADC 的中满量程。 TLV 正输入上的4.7k 反馈电阻器当前连接到 GND、改为连接到1.65V 或2.5V。 通过从电源缓冲电阻分压器很容易实现这一点、如本文档 https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf 中所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@亚历山大·斯米特

    这非常有趣、您的文档使用的设计与我的非常相似、但您的文档实际上可以正常工作。 如果我知道这些文件存在,我不会打扰任何人在这里,哈哈。 您的帮助非常有用、现在我可以开始我的设计了。 谢谢你。 如果您能再次帮助我、您能告诉我在哪里可以找到您发送给我的文档类型吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很乐意为您提供帮助!  

    查看给定器件产品页面上的技术文档、并提供配套资料。 由于某些配套资料与特定器件相关、但可能适用于其他器件、因此在 E2E 上询问以确保您已找到特定应用所需的一切从不损害您的利益。  

    https://www.ti.com/product/AMC1100#tech-docs

    此外、您对增益误差问题(7.1%)的解释是正确的。 不过、由于您可以在计算输入端的预期电压时将其考虑在内、因此它实际上并不是真正的误差、因为可以在传递函数中将其考虑在内。 然而、1%的检测电阻容差变化将成为误差、并且使事情变得更加复杂、输入阻抗也可能会出现一些变化。 Gerror 来自典型特性表中的数据表规格。