This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:关于 TCVOS

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230518/lmc6482-about-tcvos

器件型号:LMC6482

大家好、

您是否具有 TCVOS 的最大值(输入失调电压平均漂移)?

此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了指定最大输入电压温漂、需要在生产最终温度测试中对每个器件进行测试、这会极大地增加其成本。 由于我们不会测试 LMC6482的过温测试、因此无法保证最大漂移。  然而 、我们在温度范围内测试了一个大样本大小的单位、它们+/-1uV/C 的典型漂移代表 正态高斯分布的一个标准差(sigma)。  基于这些信息、您可以通过接受特定的故障率来保证最大漂移-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的快速回复。

    我有疑问。
    ×1μV℃的允许值为 μ±2σ μ V、这是否意味着 LMC6482的允许值为℃μ V/ 3μV (1+2 μ V/)?
    我从您的回答中发现 σ= 1μV /℃。

    此致、
    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于偏移漂移可能与负值一样可能为正值、因此其高斯分布以零为中心、因此  μ=0。  μ、由于我们将典型值指定为 TYP=8 Ω σ Ω、  μ= 0典型值= 0+σ Ω=σ Ω、因此、  σ μ V=1uV/c.

    这意味着 如果您接受370个不符合限制的器件中的1个 (+/- 3σ μ V)、您应该假设最大漂移规格为+/-3uV/C

    如果这是不可接受的、则必须使用更高数量的 Σ:

     如果您接受15、787个器件中有1个器件不符合此限制、则最大漂移为+/-4uV/C (+/- 4σ μ V)。

     如果您接受1、744、277个器件中有1个不符合此类限制、则最大漂移为+/-5uV/C (+/- 5σ μ V)