大家好、
您是否具有 TCVOS 的最大值(输入失调电压平均漂移)?

此致、
汤姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于偏移漂移可能与负值一样可能为正值、因此其高斯分布以零为中心、因此 μ=0。 μ、由于我们将典型值指定为 TYP=8 Ω σ Ω、 μ= 0典型值= 0+σ Ω=σ Ω、因此、 σ μ V=1uV/c.
这意味着 如果您接受370个不符合限制的器件中的1个 (+/- 3σ μ V)、您应该假设最大漂移规格为+/-3uV/C
如果这是不可接受的、则必须使用更高数量的 Σ:
如果您接受15、787个器件中有1个器件不符合此限制、则最大漂移为+/-4uV/C (+/- 4σ μ V)。
如果您接受1、744、277个器件中有1个不符合此类限制、则最大漂移为+/-5uV/C (+/- 5σ μ V)