This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:输入偏置电流过大

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231422/tlv3691-excessive-input-bias-current

器件型号:TLV3691

请忽略上一篇关于此问题的文章。 I 粘贴到不正确的电路中。 此帖子具有正确的电路。  

我有一个简单的电路、我们通常会将-输入拉至电源。 (1.8V)电流的输入电压。 该电路用于检测电池模块的连接。

比较器的-输入拉取足够的电流、使输入电压降至1.65V。 输入偏置电流应仅拉取20pA、因此应仅出现最小压降。  

该器件是轨到轨输入、因此我不知道是什么原因导致了电流消耗过大。 非常感谢你能就此提供的任何启示。  

下面是电路原理图。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    啊...这更有意义!

    TLV3691输入电流应在 PA 范围内的说法是正确的。

    您要使用什么来测量 SYS_DET 上的电压? 什么 DMM 模型?

    如果您使用具有10兆欧输入电阻的常见 DMM 或示波器探头、则会创建一个带有 R380和仪表输入电阻的1.5M+10M 分压器。

    对于1.8V 电源、从 SYS_DET 向接地添加10Meg 应在 SYS_DET 上生成1.565V 电压。

    您将需要一个千兆欧姆输入仪表来正确测量。 许多更高端的台表可切换至 High-Z (Gig-ohm)模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有很大的道理。 如果我采用相同的测量和基准以1.8V 电源而非接地、则应该可以看到接近0V。 如果确实有电流流向比较器、那么我将看到类似的大约0.15V 压降。

    我会试一下,当我在阵亡将士纪念日周末后到办公室,让你知道发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob、很高兴 Paul 能够帮助你。 我们将等待您的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入理解。 问题迎刃而解。 这就像你诊断的一样。 测量问题。  

    我们没有千兆欧姆输入阻抗电压表、因此只需将电压表作为电源的基准。 我们看到 压降小于1mV、因此从输入偏置获取的电流为皮安、符合预期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    太棒了! 很高兴我们能提供帮助!