请忽略上一篇关于此问题的文章。 I 粘贴到不正确的电路中。 此帖子具有正确的电路。
我有一个简单的电路、我们通常会将-输入拉至电源。 (1.8V)电流的输入电压。 该电路用于检测电池模块的连接。
比较器的-输入拉取足够的电流、使输入电压降至1.65V。 输入偏置电流应仅拉取20pA、因此应仅出现最小压降。
该器件是轨到轨输入、因此我不知道是什么原因导致了电流消耗过大。 非常感谢你能就此提供的任何启示。
下面是电路原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请忽略上一篇关于此问题的文章。 I 粘贴到不正确的电路中。 此帖子具有正确的电路。
我有一个简单的电路、我们通常会将-输入拉至电源。 (1.8V)电流的输入电压。 该电路用于检测电池模块的连接。
比较器的-输入拉取足够的电流、使输入电压降至1.65V。 输入偏置电流应仅拉取20pA、因此应仅出现最小压降。
该器件是轨到轨输入、因此我不知道是什么原因导致了电流消耗过大。 非常感谢你能就此提供的任何启示。
下面是电路原理图。
尊敬的 Rob:
啊...这更有意义!
TLV3691输入电流应在 PA 范围内的说法是正确的。
您要使用什么来测量 SYS_DET 上的电压? 什么 DMM 模型?
如果您使用具有10兆欧输入电阻的常见 DMM 或示波器探头、则会创建一个带有 R380和仪表输入电阻的1.5M+10M 分压器。
对于1.8V 电源、从 SYS_DET 向接地添加10Meg 应在 SYS_DET 上生成1.565V 电压。
您将需要一个千兆欧姆输入仪表来正确测量。 许多更高端的台表可切换至 High-Z (Gig-ohm)模式。