This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:模拟输出卡在0V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226055/ina180-q1-analog-output-stuck-to-0v

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA180

尊敬的技术支持:  

我们 在其中一款产品中使用了 INA180A4QDBVRQ1组件-该产品经过验证、目前正在量产(过去3年中已有数百器件- Motorsport 应用)。

在最新的一个生产批次中、我们注意到了该组件的"试产"行为。  有时、在上电时、IC 模拟输出 会卡在0V、即使电流已正确提供给负载并通过分流电阻器(R99)运行也是如此。

 

实现的原理图如下所示。

若要"恢复"INA 正常工作、唯一方法是移除并重新应用+12V 电源轨(TP47)。 请注意、在 PWR_MNG.12VSNS_CURR 上安装了10uF 陶瓷电容器。

您是否了解这种现象? 您是否知道为什么会发生这种情况以及如何解决?  

我们还购买了 DigiKey 新组件并对它们进行测试、但问题是相同的。 IC 设计中有什么改变吗?

 

提前感谢、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 INA180上没有任何更改。  如果您可以提供 DigiKey 封装上的批号、我可以验证它们是否为真正的器件。

    您的电路中还有没有其他任何变化吗? 如果对电路板进行下电上电、问题是否仍然存在? 是否可以在示波器屏幕截图上验证 VS 电压和 VCM 电压(在上电期间、有故障和无故障)?

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CAS:

    感谢您的反馈。

    请在下面找到所有测量值-有故障和无故障。

    屏幕1 -连接了电阻负载- 无故障

    CH1:INA180 -引脚4 - IN-(黄色)

    CH2:INA180 -引脚3 - IN+(蓝色)

    通道4:INA180 -引脚5 - VS (绿色)

     激活输出电源线(+12V)前、IC 电源线(+5V)会运行~2秒

    屏幕2 - 连接了电阻负载- 无故障

    CH1:INA180 -引脚4 - IN-(黄色)

    CH2:INA180 -引脚3 - IN+(蓝色)

    通道4:INA180 -引脚 1 -输出(绿色)

    开始时、输出处于高饱和状态、而 如果标称值为40uS、则在40uS 后

    屏幕3 - 连接了电阻负载- 无故障

    CH1:INA180 -引脚4 - IN-(黄色)

    CH2:INA180 -引脚3 - IN+(蓝色)

    通道4:INA180 -引脚 1 - 输出 (绿色) 滤波、RC 后(R101、C69)

    RC 滤波器工作正常、对输出信号进行滤波。

    屏幕 4 - 无电阻负载-无 故障

    CH1:INA180 -引脚4 - IN-(黄色)

    CH2:INA180 -引脚3 - IN+(蓝色)

    通道4:INA180 -引脚 1 - 输出 (绿色)

    当10uF 电容器充电后、输出信号变为低电平-未连接负载。

    屏幕5 - 无电阻负载- !!故障!!

    CH1:INA180 -引脚4 - IN-(黄色)

    CH2:INA180 -引脚3 - IN+(蓝色)

    通道4:INA180 -引脚 1 - 输出 (绿色)

    错误条件:OUT 信号 保持高电平的 时间超过40us、然后缓慢变为0V。 未连接外部负载。  

    这两个图具有不同的时间 缩放比例、在第二个图中 、您可以看到输出放电阶段。

    请注意、在此条件下、在外部负载上电之前、Vs 为上电。  

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于缺少的信息:

    • 不、我们的设计在过去3年没有发生变化。 我们现在正在检查与先前产品批次相关的无源组件、但所有相关组件都是相同的。
    • 如果我们对电路板进行下电上电、就像硬币翻转:有时会出现故障情况、 但似乎是随机的。

    • IC 标识如下所示:

    您是否需要有关 DigiKey 器件的更多信息?

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是、如果您可以在 DigiKey ESD 包装袋标签上提供批次号码、则应该是批次号码。  

    此外、还可能获得 IN+和 IN-的 Vs 以及您在此处显示的 Vout 故障?

    我会将其翻过来。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CAS:

    此处显示 DigiKey 信息:

    如果发生故障、在+12V 被施加到负载前几秒钟 Vs 是稳定的并且为高电平(+5V)。

     对于屏幕5、VS 具有屏幕1中所示的相同行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、如果器件具有浮动 Vs 并应用了 VCM、则存在闩锁问题。我只是想检查是否发生了这种情况。 我将继续研究该问题以及 INA180的真实性。 期望在一周内得到回复。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像是共模、故障从~2.7V 变为12V、而无故障时、VCM 从0变为12V。 什么是12V_PTC 电压轨供电?  

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    12V_PTC 电压轨为 两个外部压力传感器供电(两个传感器吸收的标称电流为~5mA)。   12V_PTC 电源轨还有一个10uF 的旁路电容器。

    了解了您对~2.7V 起始电压的看法:我们现在再次检查 Vs 电压。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件上的顶部标记是正确的、因此它们很可能是原装器件。 请让我了解该故障的共模电压2.7V。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到你的回应。 我假设您已经解决了这个问题。 我现在将关闭该主题。 如果有任何问题、请在下方回复。

    此致、

    CAS