This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501的原理图审阅

Guru**** 1465190 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230891/tlv3501-schematic-review-of-tlv3501

器件型号:TLV3501

尊敬的团队:

  1. 比较器

输入电压摆幅为3.6V 至0.5V、并且 TLV3501A 无法识别它。 请帮助查看和注释 Hot for Improve、以确保 UB2能够正确识别和输出电压。 谢谢。

 

UB2:

  • 电源电压:3.3V
  • 原始输入电压为5V 至0.5V、并将通过 Q5钳位到3.6V 至0.5V

非常感谢、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不能被识别"究竟意味着什么? 输入和输出电压是多少? 您能否显示示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    除了 Clemens 问题、我还想补充一点:3.6V 恰好在输入电压范围的绝对最大额定值上。 我们不建议直接运行在 ABS 最大值上。 如果最大输入进一步分频为3.3V 之类的值、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的大力支持。

    对于比较器、它包括以下两种类型的输入电压。 我在下面有几个问题

    1. 我的初始问题是如何设计一个支持这两个输入电压的电路。
    2. 对于以下电路、IN1-设置为1.73V、共模电压设置为 IN1+处的1.65V。 在 OUT 引脚上、它应该向下一个器件输出3.3V 摆幅。 但电阻器具有5%的容差、那么、如何改进电路呢?
    3. 您能解释一下迟滞功能有什么用途吗? 它对我们的应用是否有用?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、我们 今天在度假休息、明天我们回来时将回顾您的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我们感谢您的大力支持。

    我已经了解了迟滞的用途。 下面我更新这些问题。

    1. 如何设计一个电路来支持以下两种类型的输入电压?
    2. 对于以下电路、IN1-设置为1.73V、共模电压设置为 IN1+处的1.65V。 在 OUT 引脚上、它应该向下一个器件输出3.3V 摆幅。 但电阻器具有5%的容差、那么、如何改进电路呢?
    3. 我们将通过一个电阻器连接3号引脚和6号引脚、以添加迟滞特性。 还请告知迟滞窗口应该是什么。

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    Chi 一直到周四。

    输入信号是否已进行交流耦合?

    如果您增加了迟滞、还应在输入端串联一个电阻器(在输入和分频器之间)来产生迟滞。

    请参阅以下有关迟滞的应用手册:

     具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi 和 Paul:

    感谢您的大力支持!

    典型滞后为6mV、我们预计的最小输入摆幅为0.225V (0.25V +/-10%)。 我不知道是否需要迟滞。 请提供帮助建议。 谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    我真的不知道你在问什么。 典型迟滞为6mV、这是器件的内部迟滞、但如果您需要更多迟滞、则需要针对外部迟滞进行设计。 应用手册 Paul 提到了迟滞设计的过程。 迟滞窗口的大小取决于您或客户的需求。 我们还提供计算器工具、如果这也有帮助。 我还在下面举了一个~350mV 迟滞电路示例。  

    e2e.ti.com/.../7752.Comparator-Hysteresis-Tool.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi 和 Paul:

    感谢您的大力支持!

    关于附加文件、它查找7752比较器、它是否也可用于 TLV3501? 谢谢。

    请找到附件。

    e2e.ti.com/.../7752.Comparator-Hysteresis-Tool-1.xlsx

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    抱歉、肯定是一个拼写错误、是的、此工具适用于任何推挽/漏极开路器件。

    我注意到内部迟滞线电压为50mV。 这是器件本身的内部迟滞(对于 TLV3501、该迟滞为6mV)。  您需要的总迟滞量通过 VH 和 VL 线输入、因此我会将50mV 更改为6mV。 除此之外、它看起来很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的大力支持。

    我们所需的迟滞电压为50mV、相关电阻可从下面的 TLV3501A 数据表中得出。 它不同于 TI 的工具。 甚至我在 TLV3501数据表的公式中使用参数(由 TI 工具推导得出)。 迟滞电压仍然不相似。 请帮助确认。 谢谢。

     

    • 电阻器(源自 TLV3501数据表)

    R1 = 50 Ω

    R2 = 3.42k Ω

    V+= 3.3V

     

    • 电阻器(由 TI 的工具提供)

    R1 = 22E-12 Ω

    R2 = 10K Ω

    V+= 3.3V

     

    TLV3501A 产品说明书

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    如前所述、计算器中的 VHYST_INT 行用于计算器件本身的内部迟滞(6mV)。 通过设置 VH 和 VL 线、可以考虑总迟滞。 1.675 - 1.625是50mV。 该工具只会在内部6mV 基础上额外产生44mV 电压、从而产生50mV 电压。  

    这是我从工具值中得到的结果。 它不是非常精确、但接近目标阈值。 如果需要更加精确、可能需要稍作调整。  

    您也可以使用之前引用的应用手册 Paul 自行进行手工计算。 您只需要针对44mV 滞后进行设计、因为6mV 已经在芯片中。  具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)