尊敬的团队:
- 比较器
输入电压摆幅为3.6V 至0.5V、并且 TLV3501A 无法识别它。 请帮助查看和注释 Hot for Improve、以确保 UB2能够正确识别和输出电压。 谢谢。
UB2:
- 电源电压:3.3V
- 原始输入电压为5V 至0.5V、并将通过 Q5钳位到3.6V 至0.5V

非常感谢、
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chi:
感谢您的大力支持。
对于比较器、它包括以下两种类型的输入电压。 我在下面有几个问题

非常感谢。
吉米
尊敬的 Chi:
我们感谢您的大力支持。
我已经了解了迟滞的用途。 下面我更新这些问题。

谢谢。
吉米
尊敬的 Jimmy:
Chi 一直到周四。
输入信号是否已进行交流耦合?
如果您增加了迟滞、还应在输入端串联一个电阻器(在输入和分频器之间)来产生迟滞。
请参阅以下有关迟滞的应用手册:
Jimmy:
我真的不知道你在问什么。 典型迟滞为6mV、这是器件的内部迟滞、但如果您需要更多迟滞、则需要针对外部迟滞进行设计。 应用手册 Paul 提到了迟滞设计的过程。 迟滞窗口的大小取决于您或客户的需求。 我们还提供计算器工具、如果这也有帮助。 我还在下面举了一个~350mV 迟滞电路示例。

尊敬的 Chi 和 Paul:
感谢您的大力支持!
关于附加文件、它查找7752比较器、它是否也可用于 TLV3501? 谢谢。
请找到附件。
e2e.ti.com/.../7752.Comparator-Hysteresis-Tool-1.xlsx
非常感谢。
吉米
尊敬的 Chi:
感谢您的大力支持。
我们所需的迟滞电压为50mV、相关电阻可从下面的 TLV3501A 数据表中得出。 它不同于 TI 的工具。 甚至我在 TLV3501数据表的公式中使用参数(由 TI 工具推导得出)。 迟滞电压仍然不相似。 请帮助确认。 谢谢。
R1 = 50 Ω
R2 = 3.42k Ω
V+= 3.3V
R1 = 22E-12 Ω
R2 = 10K Ω
V+= 3.3V
TLV3501A 产品说明书


非常感谢。
吉米
Jimmy:
如前所述、计算器中的 VHYST_INT 行用于计算器件本身的内部迟滞(6mV)。 通过设置 VH 和 VL 线、可以考虑总迟滞。 1.675 - 1.625是50mV。 该工具只会在内部6mV 基础上额外产生44mV 电压、从而产生50mV 电压。
这是我从工具值中得到的结果。 它不是非常精确、但接近目标阈值。 如果需要更加精确、可能需要稍作调整。


您也可以使用之前引用的应用手册 Paul 自行进行手工计算。 您只需要针对44mV 滞后进行设计、因为6mV 已经在芯片中。 具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)