主题中讨论的其他器件:OPA549
您好!
我正在尝试为两个珀尔帖元件开发一个功率级。 该电路如下:
该电路调整为3.2A 电流限制(R7和 R17)、并将低通滤波(C7和 R8、C14和 R14)调整为4Hz。 当设定电压例如+2.5V、放大器 U2的输出设置为-10V (+10V U3)时 因此、电流约为3.2A。具有负输出电压的放大器就合适(U2)、具有正电压的放大器将进入热关断(U3;频率 约为30Hz)。 如果现在将设置电压调整为-2.5、则 U2进入热关断模式、U3正常。 为了测试是否是热问题、移除了 JP1、仅 U2由+- 20V 供电、输出设置为-10V (@3.2A)-->无热关断。 在构建第一个原型之前、针对最坏情况计算了 T_J:T_J = 25°C + 37.5W * 0、9°C/W (热阻)= 58.75°C、应该没问题。 为了确保热阻实际上被测量:外壳至散热片0.47K/W、散热片至另一个散热片0.33K/W、结至外壳0.1K/W、这导致了理论计算出的0.9K/W。 只要运算放大器的输出电压为负、就没有问题、如果它为正、就会出现问题。 在散热方面、它应该没有问题。 有什么解决建议吗?
此致、
高清