This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:PLECS 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233770/ina186-q1-plecs-model

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件:INA186

大家好!

目前、我正在研究一个新的直流/直流转换器。 为此、我想在 MATLAB Simulink 中进行一些仿真。 所以我想问一下、集成到 MATLAB Simulink 中的仿真工具"PLECS"是否存在工作模型。

您能否提供一个仿真模型?

提前感谢!

此致、
曼努埃尔·沃纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    我们没有适用于 INA186或任何器件的 PLECS 模型。 如果此 PLEC 软件内置了通用运算放大器、则可能该器件(配置为差分放大器)可用于模拟闭环电流感应放大器。 您可以开发此"模型"的输入、如本 视频/文档中所示

    如果需要(如果运算放大器具有输入 Vcm 限制)、您可以使用理想的压控电压源来缓冲输入、该电压源将偏置到 VCM、并保持在运算放大器可接受的限制范围内。

    这个"运算放大器"也可以简单地是一个具有一定增益(AOL)和它周围的差分电阻器网络的理想源。

    无论采用哪种方法、该模型都将是一个使用理想电压和/或电流控制源的行为模型。

    如果 INA186是反馈网络的一部分、则需要对其进行建模的最重要的是~37kHz 闭环 BW。

    如果您想要执行基本模型、如果您可以发送软件环境的图像、我可以提供帮助。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    同时、我还开始在 PSpice for TI 中评估 INA186。 遗憾的是、TI 库中未提供 INA186。

    是否计划很快还会将 INA186包含在库中?

    此致、
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    很抱歉给您带来不便。 我会在接下来的几天里尝试把它推送到图书馆。  

    您应该仍然能够将 PSPICE 模型添加到您的项目中。 我通常只需将模型添加到设计中、方法是转到 "Edit Simulation Profile"->"Configuration Files"->"Library"、然后浏览 INA186Ax.lib。 然后依次单击"Add to Design"、"Apply"和"OK"。

    您仍要通过右键单击此处的"Library"文件夹将符号(INA186Ax.olb)添加到您的项目库中:

    此致、

    彼得