主题中讨论的其他器件:INA186
大家好!
目前、我正在研究一个新的直流/直流转换器。 为此、我想在 MATLAB Simulink 中进行一些仿真。 所以我想问一下、集成到 MATLAB Simulink 中的仿真工具"PLECS"是否存在工作模型。
您能否提供一个仿真模型?
提前感谢!
此致、
曼努埃尔·沃纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Manuel、您好!
我们没有适用于 INA186或任何器件的 PLECS 模型。 如果此 PLEC 软件内置了通用运算放大器、则可能该器件(配置为差分放大器)可用于模拟闭环电流感应放大器。 您可以开发此"模型"的输入、如本 视频/文档中所示:
如果需要(如果运算放大器具有输入 Vcm 限制)、您可以使用理想的压控电压源来缓冲输入、该电压源将偏置到 VCM、并保持在运算放大器可接受的限制范围内。
这个"运算放大器"也可以简单地是一个具有一定增益(AOL)和它周围的差分电阻器网络的理想源。
无论采用哪种方法、该模型都将是一个使用理想电压和/或电流控制源的行为模型。
如果 INA186是反馈网络的一部分、则需要对其进行建模的最重要的是~37kHz 闭环 BW。
如果您想要执行基本模型、如果您可以发送软件环境的图像、我可以提供帮助。
此致、
彼得
Manuel、您好!
很抱歉给您带来不便。 我会在接下来的几天里尝试把它推送到图书馆。
您应该仍然能够将 PSPICE 模型添加到您的项目中。 我通常只需将模型添加到设计中、方法是转到 "Edit Simulation Profile"->"Configuration Files"->"Library"、然后浏览 INA186Ax.lib。 然后依次单击"Add to Design"、"Apply"和"OK"。
您仍要通过右键单击此处的"Library"文件夹将符号(INA186Ax.olb)添加到您的项目库中:
此致、
彼得