This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:性能比 AD8561差得多

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230958/tl3016-performs-much-worse-to-ad8561

器件型号:TL3016

大家好!

我已经连接了这块正常工作的电路。我只是顺便用 TL3016来代替 AD8561、我确信它能够无缝取代。

让我意外的是、电路中的 TL 3016输出需要更长的时间。 约700ns。  

我还要用 TL3016来连接 LTspice 仿真以代替 LT1016。 您可以在图像中看到 TL3016和 AD8561的输出。 TL3016显示 LTSPICE 电路中 LT1016更尖锐且更快的响应。

这里有人能指出电路中 TL3016与 TL3016的关系不是很好吗?

提前感谢大家、

帕拉米什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parameshwar、

    感谢您的联系。 您能否向我展示您的电路的实际波形、包括在输入端、输出端和电源端直接测量的波形? 另外、您认为输出花费了更长的时间、比如响应时间或输出的脉冲宽度是什么意思?

    我还注意到左侧的电路与您在 ltspice 中仿真的电路有些不同。 电路板上的那个是左侧还是右侧的电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的电路位于左侧。 信号传播需要较长时间(约700ns)。 我没有记录该测量值、我需要重新设置。

    同时针对板载电路进行 I setup 仿真。 TL3016的输入信号和基准与电路板上发生的情况大致相同。 我附加仿真结果。

    此电路与我之前发布的左侧图像相同。 结果如下。

    您可以看到、仿真结果很好。 (实际上,在仿真中,此 TL3016电路比 AD8561的效果更好)。 TL3016也应该在板上工作。 我想再设置一次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉梅斯沃拉

    我们即将放假、并将 在周二返回时查看您的答复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 同时、我将向您提供此最新信息。

    我在用 TL3016代替 AD8561的实际电路板上做了一些更详细的研究。 在此测试中、我没有遇到任何延迟传播。 传播时间与仿真中看到的时间有关。

    我主要有两个发现。

    1. TL3016似乎需要略高的过驱。

    2.当信号 B 低于过驱时,Qbar 输出锁存在高电平状态。 这是导致错误的原因(在我的第一次测试中)。 我们在3016 Qbar 输出端有一个计数器。当 Qbar 输出锁存在高电平状态并且停止产生脉冲时、计数器不会得到产生错误的脉冲。 我已经尝试增强放大器周围的放大能力、并进行了测试。 这证实了这一看法。 但我们的应用使用标准放大、因此偏差可能会成为商业问题。

    对于观察结果1、您可能会建议一些方法来提高 3016的过驱性能。

    最后、您可以将其作为真正的问题。

    Rgds。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 感谢您的更新。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉梅斯沃拉

    再次感谢您的发帖。   我可以想象得到改善传播延迟的一种方法是、实际上最大程度地减小下驱动(波形的起点)、这正是我要求提高过驱性能的方法。  我不知道这是否可行、但我不知道我还能建议什么。  我假设不能使用具有更快传播延迟的其他器件。  很抱歉,我不确定还有什么建议可以提供。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以不建议替代器件型号。

    请参阅随附的视频。 制作不好的视频。引脚2上为基准信号、引脚3上为信号比较(反相引脚)

    顶部蓝色迹线是 Qbar 输出。 从锁存条件开始。 在大约13秒时、您会看到迹线上出现一个脉冲、即过驱足够大时。 然后在大约17秒时、您将看到 Qbar 上升和锁存。 我认为这不是标准行为。

    如果过驱不充分、Qbar 应保持在低电平状态。 但它正在切换到高电平并锁存。 请注意、引脚4、5、6 (V-、LATCH、GND)连接在一起并接地。 这是一种意外行为、您可以帮助我理解它。

    我之所以说上述行为在低过驱时触发、是因为如果我将前置放大系数增加到高于正常值、Qbar 会像 AD8561一样输出脉冲。

    无法上传视频。 可能是大小、也可能是格式。 下面是 google drive link。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉梅斯沃拉

    感谢 您的更新。 不幸的是,你连接的视频非常模糊和它很难告诉什么正在发生. 您能否重新发送、以便我们可以查看 V/DIV 以及包含输入、输出和电源吗?

    多大的过驱是足够的? 在什么过驱时它停止锁存?

    您提到它以锁存条件开始、但您将 LATCH 引脚连接到了 GND?  

    该脉冲有多大? 看起来像是变为负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未收到您的来信、因此我要关闭此帖子。  如果您有任何更新、请随时回复。