请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2209 主题中讨论的其他器件: OPA827
1.在下图中输入电流噪声密度与频率之间的关系、想知道大多数 OPA 是否具有此类行为或500fA/Hz 的值?


2.当 OPA2209放置在 ADC 前面作为缓冲器时、ADC_IN_0处的输入电压范围为+/-10V、如何设计串联的 R59电阻器? 输入偏置电流是否是此电阻器的主要问题?



3.是否有适用于 ADC 设计的 OPA 选择指南? 当前 ADC 在 PLC 应用中使用 AD7606BSTZ-4RL。
应用:PAC/PLC
模拟输入模块(+/-10V 输入电压)
此致
布赖恩