This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2209:噪声密度

Guru**** 2382310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2209, OPA827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240899/opa2209-noise-density

器件型号:OPA2209
主题中讨论的其他器件: OPA827

1.在下图中输入电流噪声密度与频率之间的关系、想知道大多数 OPA 是否具有此类行为或500fA/Hz 的值?

 

2.当 OPA2209放置在 ADC 前面作为缓冲器时、ADC_IN_0处的输入电压范围为+/-10V、如何设计串联的 R59电阻器? 输入偏置电流是否是此电阻器的主要问题?  

3.是否有适用于 ADC 设计的 OPA 选择指南? 当前 ADC 在 PLC 应用中使用 AD7606BSTZ-4RL。

应用:PAC/PLC

模拟输入模块(+/-10V 输入电压)

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    1. 电路本身输入端上的电阻器将产生与电阻值直接相关的热噪声。  高精度实验室视频系列有一节介绍噪声、其中详细介绍了此问题以及此问题中的其他主题。   Amp 高精度实验室视频。 只需查找噪声小节。    
    2. 500fA/rtHz 的电流噪声是双极器件的典型值。  当电流噪声流过电阻器时、它会转化为电压噪声。  请记住、电阻器本身会产生噪声。  根据源阻抗、电流噪声可能不是重要因素。  对于500fA/rtHz 的电流噪声、热噪声等于来自电流噪声的电压噪声乘以源阻抗的点约为65.8k Ω。  有关详细信息、请参阅本应用手册: 电流噪声的影响。  CMOS 和 JFET 器件的电流噪声要低得多。  如果使用大输入阻抗、您可能需要选择 CMOS 或 JFET 器件(例如 OPA827 JFET)。
    3. 偏置电流的行为与电流噪声相同。  当电流流过电阻器时、电压会转换为电压。  区别在于偏置电流是直流信号、电流噪声是交流信号。
    4. 考虑使用放大器驱动  AD7606BSTZ 时、需要考虑 ADC 噪声。  在该特定情况下、ADC 采用1m Ω 输入电阻器设计。  需要使用大输入电阻器来衰减输入信号并提供高输入阻抗。  但是、这些大电阻器的噪声相对较小。  该噪声水平将比放大器噪声高得多。  通过限制 内部23kHz 滤波器的带宽、ADC 上的总体噪声保持合理。  该滤波器也会对放大器 噪声产生影响。  长话短说: 对于这个 ADC、 当放大器处于缓冲器配置中时、您应该不用担心放大器噪声。  ADC 噪声远高于大多数放大器。   
    5. 注意:TI 提供了一个测试 ADC:ADS8588。  此 ADC 具有相似的 噪声性能、因此 对于此选项、您 也无需担心放大器噪声。  对于其他 没有集成1M 电阻器的 ADC 选项、您可能需要考虑运算放大器噪声。
    6. 对于偏置电流和失调电压、计算 很简单:
      1. IB x RIN = Vos_IB
      2. 来自放大器的 Vos 符合规格。
      3. Ib x Rin 将直接添加到 Vos。  Vos_total = IB x Rin + Vos
      4. 偏移是 ADC 输入上的直接误差。  ADC 也会出现偏移。  应尝试使放大器 Vos_total 等于或小于 ADC 失调电压。
      5. 偏移开启 AD7606BSTZ 被调用  双极性零代码误差 。  它在+/-10V 范围内为6LSB、16位。  这对应于1.8mV 的偏移。
      6. 为  AD7606BSTZ  与大多数放大器的情况相比、偏移也很大。

    没有真正简单的选择指南可以帮助您确定何时使用特定的放大器。  您必须查看 ADC 和放大器的规格 并计算误差。  源阻抗等因素将影响您的结果 放大器高  精度实验室和 ADC 高精度实验室 可帮助您展示如何进行分析。

    我希望这对您有所帮助。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art 的详细介绍。 我将与客户讨论并联系您。