Other Parts Discussed in Thread: OPA335
您好、专家:
我的客户正在使用 OPA335、为了提高 CMRR、他们希望在 IN+和 IN -之间设置一个电容、那么这个电容值是否有任何限制。 因为根据以前的经验、大电容会使放大器具有自振荡。 期待您的评论。
Br
CHI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chi、

e2e.ti.com/.../opa335-stability.TSC
我希望这对您有所帮助。
艺术
补充艺术的注释、对于差动放大器、20欧姆的串联输出电阻同样不足以使电路稳定-参见以下83%的过冲、而建议使用最大25%的过冲。

但只添加100欧姆的串联输出电阻便可使电路稳定下来、过冲约为17%-见下方。

尊敬的 Art and Marek:
感谢您进行如此详细的仿真和说明。
客户还做了一些电路板上的验证、他们发现将一个电容器放置在放大器的输入端之间没有显示任何振荡、尽管在我看来、这可能是一个临界状态或假稳定状态、任何外部参数都会导致振铃或较大过冲。 "我想和你谈谈。"
1. 不建议在放大器的输入端之间添加电容器来改善噪声、对吗? 因为 会干扰 放大器的反馈网络并使冲洗发生的可能性更大?
2.如果我们能允许增加一个很小的电容值而没有任何振铃风险,这是限制? <100pF
Br
CHI
Chi、
此致、
艺术