Other Parts Discussed in Thread: OPA2992, OPA2310
主题中讨论的其他器件: OPA2310
您好!
数据表未指定每通道的工作电源电流。 特性部分中提到了2.4mA 的值。 我想这是一个典型值。 我们计划使用 OPA2992替换另一个 TI 运算放大器、电源电流是关键参数。 对于其他器件、TI 会使用典型值和最大值来指定电源电流。 此外、最大值是多少。 可实现的输出电流。 数据表仅指定了短路电流(65mA)。 图6-16是一个图表,用于绘制不同温度下的压降与负载电流(拉电流)之间的关系,但基本采用典型值。
非常感谢!
安德烈亚斯