This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992:每个放大器的工作电源电流

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2992, OPA2310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241084/opa2992-operating-supply-current-per-amplifier

器件型号:OPA2992
主题中讨论的其他器件: OPA2310

您好!

数据表未指定每通道的工作电源电流。 特性部分中提到了2.4mA 的值。 我想这是一个典型值。 我们计划使用 OPA2992替换另一个 TI 运算放大器、电源电流是关键参数。 对于其他器件、TI 会使用典型值和最大值来指定电源电流。 此外、最大值是多少。 可实现的输出电流。 数据表仅指定了短路电流(65mA)。 图6-16是一个图表,用于绘制不同温度下的压降与负载电流(拉电流)之间的关系,但基本采用典型值。

非常感谢!

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.7节指定最大 IQ 为2.84mA (×2)。 (对于 CMOS 器件、静态电流是工作电流。)

    若要估算最坏情况下的输出电流、请比较相对于电源轨规格的典型和最坏情况输出摆幅、并进行内插计算以获取其他值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    克莱门斯是正确的。 电气特性表中的第6.7节说明了每通道器件的典型值和最大值。  

    我们还在6.8部分中显示静态电流与电源电流的关系以下典型特性:

    为了进一步向 Clemens 添加电流、我在确定运算放大器的输出电流能力时很少考虑短路电流。 如您所见、图6-16、6-17以及在5V 电压下6-18和6-19提供了更为完整的运算放大器典型特性视图。  

    根据我的经验、单元极少有能够接近输出电压与输出电流间关系的曲线。 但它可能发生。  一般经验法则是、在最坏的情况下、器件的输出电流将比这些曲线中显示的电流低20%。 我从未想过"最好的情况"会带来多少。  

    此外、如果您可以在较低的电源(5V)下工作、我建议使用 OPA2310、因为该器件专为驱动高输出电流而设计。  

    请让我知道这是否有助于澄清问题。

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、您好、Robert、

    感谢您的回答。 我根本没有看到电源电流的规格。 为此、还要感谢输出电流能力。 我没有在第一份答复中提到这一点。 从我的角度来看、所有图形(6-16至6-19)都显示了典型值。 我认为插值与所使用的电源电压有关。 因此、我将使用20%规则作为第一次估算。 谢谢你。

    此致、Andreas N.