This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:温度漂移

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904LV-Q1, LM2904, LM2904-Q1, LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240032/lm2904b-q1-temperature-drift

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904LV-Q1LM2904LM2904-Q1

尊敬的团队:

我的℃发现、在低温环境(-40 ̊ C)下、交流采样具有较大的偏差、大约为7V; 在室温和高温下、偏差大约为2V。 您能否帮助分析一下为什么在低温条件下偏差如此大?

应用条件:VO=VAC_AD=V_P_Ref1.65V+0.0033*1.414*Vac;IO=Vo/10k;根据计算、平均输出电流为0.16~0.2mA。

在我的理解中、以下规格表示最小输出电压为(V-)+20mV。 例如、如果(V-)=0V、那么在最坏的情况下、最小值应该为20mV、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherry:

    我有点困惑、因为客户看到了 7V 的交流偏差、而运算放大器采用5V 电源。  

    我有一些问题:  

    • 客户将什么定义为交流偏差?
    • 他们有任何屏幕截图吗?
    • 我想知道 VAC_N 和 VAC_L 的输入信号是什么?  
    • 问题是否出现在 VAC_AD 或 VAC_DCBIAS_AD 上?  

    我需要更好地了解发生了什么、然后才能确定根本原因。  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低温条件下、输入共模范围的限制较低。 我怀疑引脚2/3上的输入电压之一超过了3 V。

    如果这是问题所在、请改用 LM2904LV-Q1、该器件具有更宽的范围、高达(V+)–1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    客户反馈、PIN2/3处的最大电压大约为2.9V。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    利用我们的 LM2904的输入引脚(引脚3/VAC_L 和 PIN2/VAC_N)对 一个交流总线电压进行采样。 在低温环境中、 LM2904引脚1的输出波形被削波、像在蓝线以下一样。 此削波将导致交流总线电压采样偏差。

    客户将什么定义为 AC 偏差?

    采样电阻器上的波形是上图中的正弦波。

    我想知道 VAC_N 和 VAC_L 的输入信号是什么?  [/报价]

    VAC_AD 被削波。

    是否出现 VAC_AD 或 VAC_DCbias_AD 问题?  [/报价]

    目前、客户猜测削波与输出电压的最小电压有关、因此希望我们在输出电流较小时提供更详细的曲线。 它们的输出电流为0.16mA-0.2mA。

    谢谢、此致、

    雪利

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生削波时、运算放大器的输入/输出引脚处的电压是多少? 该波形看起来像是相位反转、只有在引脚4处的输入电压低于负电源时才会发生。 (LM2904LV-Q1没有相位反转。)

    LM2904 (非 B、非-Q1)数据表中提供了更好的低电压图形;此输出略弱于 B 模型、电流非常小:

    LM324/LM358器件应用设计指南》应用报告的图3-2 显示、在低温下输出弱得多:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    它们无法在-40C 低温下捕获波形、因此可在室温下捕获如下所示的波形。 通道4是交流总线电压。 为了在室温下仿真削波形、它们增加了-50V 直流偏置电压。 在实际应用场景中、交流总线电压为+/-370V。

    在实际应用场景中、LM2904-Q1的最小输出约为380mV。   在低温下、最小输出电压似乎大于380mV。

    通道1:引脚1 (黄色)

    通道2:引脚3 (绿色)

    CH3:PIN2 (紫色)

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    最小输出电压似乎约为0.7V。 但在数据表中、我们说添加10kohm RL 时最小输出电压为20mV。 我的客户也对此进行了测试。 相加10k 时、最小电压为300mV。  当它们添加3.33k 时、最小电压为223mV。 但它们无法获得20mV。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个输入引脚的波形看起来很奇怪。 特别是,它们的差异比其他地方大得多。

    您能否在标记的时间点测量引脚1/2/3处的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的回复!

    我与客户讨论过、他们想知道以下两点、

    我们的 LM2904B-Q1是否具有以下规格? 如果不是、我们能否在-40°C 时提供一个输出电流为0.16-0.2mA 的粗略值?

    2.测试过程中发现设置 RL=3.33k Ω 可以扩大 Vo 范围。 当它们添加3.33千欧姆时、最小输出可以低至223mV、而 Vo_minimum=300mV、其中 RL=10千欧。 我的客户想知道3.33千欧 RL 是否适用于该应用、是否有任何不良影响?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.该图显示了 LM2904-Q1的典型特性。 LM2904B-Q1具有更强的输出(极低压区域在旧器件上高达约0.012mA、在 B 器件上高达约0.05mA)。

    2.更强的下拉电阻会增加必须由输出提供的电流,这可能会限制最大输出电压(参见数据表中的图7-11)。 这可能不是问题。

    我重复针对低电压 LM2904LV-Q1的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的回复!

    我不明白下面的解释。 您能帮助澄清一下吗? 谢谢!

    低电压区域在旧设备上高达约0.012mA,而在 B 设备上高达约0.05mA

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出具备一个电流吸收器、对于极低的输出电流、此器件允许极低的输出电压;这是图中的"A"区域:

    对于更高的输出电流、存在全二极管压降(PNP 晶体管的 VBE);您可以看到它的温度依赖性。

    我是否提到 LM2904LV-Q1允许对更高电流也使用更低的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的回复!

    还有一个问题、  

    根据上图、音量大约为700mV (Vs=5V、temp=-40C、Iout=0.1mA)。 目前、当添加 RL=10Kohm 时、它们的测试值为 Vol=~300mV。 在我的理解中、它应该与 RL 负载有关。 但与采用红色框标出的以下规格相比、仍然是无与伦比的。 您能帮助分析一下吗?

    此外、蓝色框中标记的规格不应 有任何意义、因为其测试温度为25°C、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图和蓝色框是在没有下拉电阻器的情况下测量的。

    使用下拉电阻器时、输出无需灌入任何电流(或更小的电流)即可驱动实际负载。 换句话说、这会将输出负载移到图中的区域"A"。

    300mV µA 输出电压意味着在您的电路中、输出仍然需要超过50 μ A 的灌电流。