This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:VIL 阈值确认

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA327, INA226, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242259/ina237-vil-threshold-confirmation

器件型号:INA237
主题中讨论的其他器件:INA327INA226

大家好、

从 VIL 的数据表中、我是否能够理解最大0.4V 是指视为低电平的阈值不会超过0.4V? 例如、如果 VIL = 0.5V、我们不能将其视为低信号? 现在、客户测量到 I2C DAT 低电压电平为511.236mV。 这是否意味着它超出了我们的范围?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压必须为0.4V 或更低、才能确保读取为低电平。 实际开关阈值将更高、接近0.8V、但不能保证。 (0.4V 限值不符合 I²C Ω 技术规格、但是允许使用一个运行电源电压低于 INA327 VS 的电源电压的 I²C Ω 总线。)

    是否有可能使用较弱的上拉电阻器? 或者您是否正在使用具有电压偏移的 I²C Ω 缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    根据 Clemens 注释、0.4V 或更低是保证信号显示为低电平的电压。 因此、当 电压为511.236mV 时、无法保证低读数。 我建议进行调整、使其低于0.4V。 两种 Clemens 建议也可以适用、另外、我之前已经看到、有时 MCU 设置允许不同级别的灌电流、而增加灌电流能力也可能有用(针对 MCU 驱动的时钟或其他信号)。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    设计中不使用 I2C 缓冲器。

    由于某些电路板仍在使用、因此不便于调整上拉电阻。 我们将重试。

    通常、I2C 信号规范为0.8-0.99V 的低电平、

    为什么 I2C 有低于0.4V 的严格要求?

    内部芯片设计有没有特殊处理?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些阈值是为1.8V I²C 总线设计的。

    0.5V 的低电平可能有效、但这无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jaden、

    由于数据表显示最大电压为0.4V、因此我建议您设计该值。 如果你绝对无法做到这一点、那么你也许会对 INA226感兴趣、它具有一个更高的 VIL (基于 VS)。 此器件的封装与 INA237兼容。

    此致、

    米奇