Other Parts Discussed in Thread: INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA219 大家好、
Asus 在其笔记本电脑应用中使用 INA219。 INA219可以检测的最大电流值是多少? 能否检测到200A? 如果可以、您能否推荐合适的外围电路设计? 如果不能、您可以推荐其他合适的 IC 吗?
谢谢
利利连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Lillian、
我们任何具有外部分流电阻器的电流检测放大器都可用于检测200A 电流。 为了让我们推荐合适的外设设计、我们需要有关所需参数的更多信息:
所有这些因素都有助于我们确定 INA219是否适合该应用。 另一个选择是INA234、它是一款运行方式与 INA219类似但又略便宜的较新 IC。 有关如何选择分流电阻器的更多信息、请参阅 TIPL 系列。 导航至电流检测放大器应用部分的"如何选择分流电阻器"视频。
此致!
穆罕默德