This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:最大电流值

Guru**** 2678895 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242919/ina219-maximum-current-value

器件型号:INA219

大家好、  

Asus 在其笔记本电脑应用中使用 INA219。 INA219可以检测的最大电流值是多少? 能否检测到200A? 如果可以、您能否推荐合适的外围电路设计? 如果不能、您可以推荐其他合适的 IC 吗?

谢谢  

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、  

    我们任何具有外部分流电阻器的电流检测放大器都可用于检测200A 电流。  为了让我们推荐合适的外设设计、我们需要有关所需参数的更多信息:

    • 客户正在处理什么功率预算? 功耗是选择分流电阻器时的主要因素。  
    • 将施加什么共模电压?
    • 您尝试测量的最小电流是多少?  
    • 200A 电流是一致的、还是在200A 电流下达到峰值、然后保持恒定的低电流? 有关所应用的电流波形的任何更多信息将会很有帮助。  

    所有这些因素都有助于我们确定 INA219是否适合该应用。 另一个选择是INA234、它是一款运行方式与 INA219类似但又略便宜的较新 IC。 有关如何选择分流电阻器的更多信息、请参阅 TIPL 系列。 导航至电流检测放大器应用部分的"如何选择分流电阻器"视频。  

    此致!  

    穆罕默德