This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:LM566的替代器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237476/lm331-alternative-device-to-lm566

器件型号:LM331

大家好、

我们的客户正在寻找  LM566的替代产品、并想知道他是否可以使用 LM331电压变频器。  

根据我们的客户、在 LM566中、当控制电压升高时、输出频率降低。 而 在 LM331中、控制电压增大时、输出频率也会增加。  

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    Unknown 说:
    是否可以使用 LM331电压变频器。  [/报价]

    下面是从 LM566的数据表中捕获的两个图形。 看起来它可以在高达100kHz 的频率下运行、或者最大扫描速率高达1MHz。  

    我们对 LM566的支持非常有限。 您是否知道客户想要在 LM331中重现 LM566中的哪一部分功能(如果可行)。 请向我们提供设计要求、或许我们可以弄清楚如何为客户提供帮助。   

    e2e.ti.com/.../LM566.pdf

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    这是我们在这里用于 LM566实验的设计

    其中、  

    VCO 由控制电压(引脚5为11.25V 至15V)、电阻器和电容器以及接收输出频率给出。

    示例、V5=12.37、V+=15、Ro= 2700、Co= 1uF   

    用下面提到的公式(LM566)计算

    FO= 155.8Hz (LM566的输出频率)

    此致、

    米尔图恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirthun:  

    [报价 userid="432284" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237476/lm331-alternative-device-to-lm566 "]、是否可以使用 LM331电压变频器。  [/报价]

    看起来如果您可以调整一些 R、C 和 Vin 参数、就应该能够将 LM566替换为 LM331。 由于伪仿真无法进行 V 到 F 的转换、因此我无法进行仿真。  

    如果使用以下计算值、根据 Vin 到频率的传递函数、输出频率应约为155.85Hz、Vin = 2Vdc。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa594b/snoa594b.pdf?ts=1686699841436&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我建议将 LM331放置在性能板或试验电路板上并对其进行检查。 155.85Hz 在 LM331的低范围内并且它应该起作用。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认我们是否可以使用此内部 IC 图进行 Tina 的 LM331仿真?

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    我在 Tina 中没有 LM331的电压到频率仿真。 可使用 LTSpice 合成一个模型、但我们不支持该仿真器。 将其放在试验电路板上并验证功能会更快。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863400/compiler-lm331-duty-cycle-50-50-with-v-to-f-converter-lm331?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm331#

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066003/lm331-0-4-hz-input-frequency-what-values-should-be-used-for-rl-and-rs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm331#

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    正如您提到的"您应该能够将 LM566替换为 LM331"。 但根据我们的设计、如果 Vin 增大、频率输出应该减小。  

    通过 LM331公式、

    我希望这是不可能的。 另外、 根据我们的设计、Vin 在11V 到15V 之间变化 、各自的频率输出应以频率输出接收、

    输入电压   输出
    11 237.037
    12 1777778
    13 118.5185
    14 59.25926
    15 0

    现在、您能否检查 LM556是否已替换为 LM331?

    此致、

    Mirthunraju M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    如果您使用以下计算值,则根据输入电压到频率传递函数,输出频率应约为155.85Hz,其中输入电压= 2Vdc。  [/报价]

    我提到 Vin 需要约2Vdc 才能与 LM331配合使用。 以下上面的公式用于 LM566、其 Fo 与(V+- V5)成正比。 LM331的传递函数不同。 您必须修改 LM331的输入电压并将输入电平转换到可接受的范围。  

    BTW、如果您在上面绘制出附加数据、除了斜面向下方外、Vin 和 Fout 似乎是线性的。 无论如何、电路应该可以工作、除非您必须降低输入电压 Vin。  您可以使用分压器或运算放大器对 LM566的 Vin 电压进行电平转换。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM566的输入电压来自 P2 (外部)的最大值可为15V。 我们尝试了模拟 LM566中 Vin 的输入电压并进行此实验。

    这将是提供给 LM331的 Vin 电压。

    您能否确认它是否可更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    我没有资源在实验中检查物理设置。 LM331的 V 至 F 传递函数如下图所示。  

    但是、我可以请求我们的技术人员代表您进行检查。 大约需要7-10天,请告诉我是否可以。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    我将在7月7日(10个工作日)之前找到验证申请的方法。 如果我有其他问题、我会告诉您。  

    此致!

    雷蒙德

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    我将 LM331电路放在工作台上、它可以作为数据表中提供的传递函数正常工作。

    在我的 LM331配置中:

    Vin = 1Vdc -->方波频率输出为118.5Hz 或8.438ms

    Vin = 2Vdc --> 方波频率输出为215Hz 或4.66ms

    Vin = 3Vdc --> 方波频率输出为308Hz 或3.24ms

    Vin = 5Vdc _--> 方波频率输出为515.5Hz 或1.94ms

     

    在 LM566 IC 中、您的输入是正弦曲线、但是 V+- V5是恒定或直流电压、前提是我正确理解了随附的图(J1和 V5是同步的正弦波形)。  

    如果我的理解是正确的、那么您需要 通过一个差分放大器将输入信号转换为直流电压、它相当于 Vin =(V+- V5)功能、其中 Vin_dc 到 LM331的输入、(V+- V5)是与 LM566的信号差异。  

    如果 LM3166的交流信号转换为 LM331的等效直流电压、则将进行 V/F 转换。  

    请告诉我、我对您的电路的理解是否正确。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    因为根据数据表、LM566引脚5的输入电压范围为11.25V 至15V。

    我们不知道确切的 P2值。 因此、我们使用正弦信号来检查 LM566引脚5的输入电压范围。 最终的输入电压范围为12.37V 至15V。 根据该直流值、12.37V 至15V 应产生相应的频率。

    而将向 LM566提供的直流电压值和相同的值将提供给 LM331。LM331频率输出应该与 LM566匹配。

    其中 LM566和 LM331频率输出的线性不同。 那么、在这种情况下 LM331可以替代 LM566?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    [报价 userid="560724" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237476/lm331-alternative-device-to-lm566/4703667 #4703667"]其中 LM566和 LM331频率输出的线性不同。 那么、在这种情况下、LM331可以替代 LM566?

    LM566的输入 Vcm 范围与 LM331不同、但 LM566的传递函数规定 Fo 与(Vcc - V_pin5)成正比(fo 与 Vcc - V_pin5线性、请参阅下图)。  如果考虑差值电压、LM566的 V/F 转换与 LM331相似、其中 LM331具有不同的传递函数。

    下面的图15指定了 LM331器件的线性度。 在低 V/I 转换时线性度应良好。   

    在基准测试期间、我使用了接近先前 LM331 155.85Hz 仿真的 R 和 C (C 的容差高达±20%、R 通常为 ±5%)。 如果 LM566 IC 的输入电压(Vcc - V_pin5)转换为 LM331在 V/F 转换器中的输入、LM331可以替代 LM566 IC。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德