大家好、
我们的客户正在寻找 LM566的替代产品、并想知道他是否可以使用 LM331电压变频器。
根据我们的客户、在 LM566中、当控制电压升高时、输出频率降低。 而 在 LM331中、控制电压增大时、输出频率也会增加。
此致、
达尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,Danilo,
Unknown 说:是否可以使用 LM331电压变频器。 [/报价]下面是从 LM566的数据表中捕获的两个图形。 看起来它可以在高达100kHz 的频率下运行、或者最大扫描速率高达1MHz。
我们对 LM566的支持非常有限。 您是否知道客户想要在 LM331中重现 LM566中的哪一部分功能(如果可行)。 请向我们提供设计要求、或许我们可以弄清楚如何为客户提供帮助。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Mirthun:
[报价 userid="432284" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237476/lm331-alternative-device-to-lm566 "]、是否可以使用 LM331电压变频器。 [/报价]看起来如果您可以调整一些 R、C 和 Vin 参数、就应该能够将 LM566替换为 LM331。 由于伪仿真无法进行 V 到 F 的转换、因此我无法进行仿真。
如果使用以下计算值、根据 Vin 到频率的传递函数、输出频率应约为155.85Hz、Vin = 2Vdc。
我建议将 LM331放置在性能板或试验电路板上并对其进行检查。 155.85Hz 在 LM331的低范围内并且它应该起作用。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Mirthunraju:
我在 Tina 中没有 LM331的电压到频率仿真。 可使用 LTSpice 合成一个模型、但我们不支持该仿真器。 将其放在试验电路板上并验证功能会更快。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Raymond:
正如您提到的"您应该能够将 LM566替换为 LM331"。 但根据我们的设计、如果 Vin 增大、频率输出应该减小。
通过 LM331公式、
我希望这是不可能的。 另外、 根据我们的设计、Vin 在11V 到15V 之间变化 、各自的频率输出应以频率输出接收、
输入电压 | 输出 |
11 | 237.037 |
12 | 1777778 |
13 | 118.5185 |
14 | 59.25926 |
15 | 0 |
现在、您能否检查 LM556是否已替换为 LM331?
此致、
Mirthunraju M
尊敬的 Mirthunraju:
如果您使用以下计算值,则根据输入电压到频率传递函数,输出频率应约为155.85Hz,其中输入电压= 2Vdc。 [/报价]我提到 Vin 需要约2Vdc 才能与 LM331配合使用。 以下上面的公式用于 LM566、其 Fo 与(V+- V5)成正比。 LM331的传递函数不同。 您必须修改 LM331的输入电压并将输入电平转换到可接受的范围。
BTW、如果您在上面绘制出附加数据、除了斜面向下方外、Vin 和 Fout 似乎是线性的。 无论如何、电路应该可以工作、除非您必须降低输入电压 Vin。 您可以使用分压器或运算放大器对 LM566的 Vin 电压进行电平转换。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Mirthunraju:
我将 LM331电路放在工作台上、它可以作为数据表中提供的传递函数正常工作。
在我的 LM331配置中:
Vin = 1Vdc -->方波频率输出为118.5Hz 或8.438ms
Vin = 2Vdc --> 方波频率输出为215Hz 或4.66ms
Vin = 3Vdc --> 方波频率输出为308Hz 或3.24ms
Vin = 5Vdc _--> 方波频率输出为515.5Hz 或1.94ms
在 LM566 IC 中、您的输入是正弦曲线、但是 V+- V5是恒定或直流电压、前提是我正确理解了随附的图(J1和 V5是同步的正弦波形)。
如果我的理解是正确的、那么您需要 通过一个差分放大器将输入信号转换为直流电压、它相当于 Vin =(V+- V5)功能、其中 Vin_dc 到 LM331的输入、(V+- V5)是与 LM566的信号差异。
如果 LM3166的交流信号转换为 LM331的等效直流电压、则将进行 V/F 转换。
请告诉我、我对您的电路的理解是否正确。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Raymond:
因为根据数据表、LM566引脚5的输入电压范围为11.25V 至15V。
我们不知道确切的 P2值。 因此、我们使用正弦信号来检查 LM566引脚5的输入电压范围。 最终的输入电压范围为12.37V 至15V。 根据该直流值、12.37V 至15V 应产生相应的频率。
而将向 LM566提供的直流电压值和相同的值将提供给 LM331。LM331频率输出应该与 LM566匹配。
其中 LM566和 LM331频率输出的线性不同。 那么、在这种情况下 LM331可以替代 LM566?
尊敬的 Mirthunraju:
[报价 userid="560724" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237476/lm331-alternative-device-to-lm566/4703667 #4703667"]其中 LM566和 LM331频率输出的线性不同。 那么、在这种情况下、LM331可以替代 LM566?LM566的输入 Vcm 范围与 LM331不同、但 LM566的传递函数规定 Fo 与(Vcc - V_pin5)成正比(fo 与 Vcc - V_pin5线性、请参阅下图)。 如果考虑差值电压、LM566的 V/F 转换与 LM331相似、其中 LM331具有不同的传递函数。
下面的图15指定了 LM331器件的线性度。 在低 V/I 转换时线性度应良好。
在基准测试期间、我使用了接近先前 LM331 155.85Hz 仿真的 R 和 C (C 的容差高达±20%、R 通常为 ±5%)。 如果 LM566 IC 的输入电压(Vcc - V_pin5)转换为 LM331在 V/F 转换器中的输入、LM331可以替代 LM566 IC。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德