Other Parts Discussed in Thread: TL081H
我有一种情况是 为 TL081H 提供18VDC 单电压电源(VSS 至 GND)。 此器件的输出连接到满足 电压瞬态规范所需的外部连接器。 从 LTSpice 仿真中、似乎器件输出上的电压瞬态可在大约 250us 的持续时间内变为高达24VDC
器件是否能够承受这种瞬变? 数据表指定了输入端口共模电压的最大值为 Vcc+0.5V、如果输出端口的值相同、肯定会导致损坏。 输出是否在 与输入相同的限制下运行、以及 是否存在可将最大值转换为高值的瞬态持续时间、如此情况下的瞬态持续时间< 250us

此致、
杰森