This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081H:输出瞬态能力

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TL081H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245273/tl081h-output-transient-capability

器件型号:TL081H

我有一种情况是 为 TL081H 提供18VDC 单电压电源(VSS 至 GND)。 此器件的输出连接到满足 电压瞬态规范所需的外部连接器。 从 LTSpice 仿真中、似乎器件输出上的电压瞬态可在大约 250us 的持续时间内变为高达24VDC  

器件是否能够承受这种瞬变? 数据表指定了输入端口共模电压的最大值为 Vcc+0.5V、如果输出端口的值相同、肯定会导致损坏。 输出是否在 与输入相同的限制下运行、以及 是否存在可将最大值转换为高值的瞬态持续时间、如此情况下的瞬态持续时间< 250us

此致、

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们还需要一条电流瞬态曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    以下 是输出端口瞬态电压和电流图:

    注意:与原始 POST 相比、最大瞬态电压已降低。 我能够在输出端添加一点电容以使响应平稳、从而在不影响响应时间要求的情况下减少瞬态峰值。  

    瞬态最大值比电源电压18VDC 高1.2V 且持续550us (较长但较低)

    来自输出端口的最大电流在45mA 时达到峰值、并在450us 内稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason、

    您能否分享一下原理图?

    虽然在输出端添加电容有助于出现瞬态情况、但如果实施不当、您可能会遇到放大器的稳定性问题。 这取决于多个因素、原理图可以帮助解决这些因素(增益配置、输出上的任何串联电阻等)。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我已尝试附加 LTSpice 仿真。 我不知道是否可能。 以下是 原理图的屏幕截图:

    该电路将3V3逻辑转换为28V 逻辑。 在此仿真中、电源轨设置为18V、因为在电源方案中、我的电源将降至18V、而电路将需要继续运行。 比较器输出具有一个 我之前提到的分流10uF 电容器以及一个1kW 2.4k Ω MELF 电阻器、用于保护输出免受称为 WF4的瞬态的影响。 它是700Voc/1500Isc 波形(以先到者为准- SO 700V)。  

    1、我不能 在输出端使用二极管的形式、因为运算放大器的输出取决于电源电压、对于我的应用、电源电压可能在12V 到36VDC 之间变化、因此二极管无法满足所有这些电压。

    2.我选择了比较器而不是基于 FET 的电平转换器,因为基于 FET 的电平转换器中的电源电阻需要处理巨大的功率损耗。 此仿真中不包括该电压、但当电源为16.8VDC 时、电路必须为33k Ω 负载保持>15VDC 的高输出电平。这 迫使我在基于 FET 的电平转换器中使用较小的电源电阻器、如果我不想 大分压并不符合>15VDC 的要求、同时、随着电阻的降低、功率耗散增加到不可行的水平。

    所以-重申这个问题: 根据您对数据表的解释、运算放大器输出端口的最大额定电压是多少? 电压如何进入这里、它与电源电压是否相关? 它是否能够处理较短的持续时间? 电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason、

    通常、完整的保护结构类似于这种结构。

     在这种情况下、您看不到输入端的过压情况、因此不需要输入二极管。 您可以在电源上使用40V 齐纳二极管、将运算放大器保持在绝对最大电源电压范围以下、然后在输出端使用二极管、以保护输出体二极管不会传导过多电流。

    体二极管并不是真正用于灌入电流。 通常小于1 mA 不会出现问题、但这不是一种表征行为、最可靠的解决方案是上图。

    更深入的信息可以在本视频系列的 EOS 部分下找到。

    https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html 

    此致!
    杰瑞