Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, OPA810
主题中讨论的其他器件:TPS65133、
问题1:
此 OP 是否对选择电源有任何要求?
例如精度5%或1%、PSRR? 负载调节?
问题2:
如果此 OP 使用+/-5V、是否应该使用 TPS65133等电源?
或者我应该使用两个独立电源、例如、将5V LDO 用于 OP + ADC、而将另一个-5V DC/DC 仅用于 OP?
问题3:
我想如果有必要使用直流/直流转换器来生成-6V 的电压、然后为-5V 添加 LDO 以获得更好的性能。