This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:电源选择

Guru**** 2972490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247741/opa810-power-supply-selection

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件:TPS65133、

问题1:

此 OP 是否对选择电源有任何要求?

例如精度5%或1%、PSRR? 负载调节?

问题2:

如果此 OP 使用+/-5V、是否应该使用 TPS65133等电源?

或者我应该使用两个独立电源、例如、将5V LDO 用于 OP + ADC、而将另一个-5V DC/DC 仅用于 OP?

问题3:

我想如果有必要使用直流/直流转换器来生成-6V 的电压、然后为-5V 添加 LDO 以获得更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    OPA810没有官方电源选择要求。 如果使用+/- 5V 范围内的电源、5%的精度可能不是一个大问题。 电源的总体性能将取决于所使用的电路组件、因此、建议在理想情况下使用性能更好的组件、但我们不需要任何种类的阈值即可使这些组件与放大器协同工作。 考虑潜在备选器件具有的最大电源电流、或许可以从您的应用所需的最大输出电流中为自己留出一些裕度、但除此之外、大多数 LDO 和直流/直流转换器都设计用于这些目的。

    至于另外两个问题、选择适当的设计有一些优缺点、而这些优缺点均取决于您的应用和设计约束条件。 像您突出显示的那种直流/直流转换器是一个不错的选择、因为它们可以在一个解决方案中提供双电源、并且比 LDO 更高效、但是它们往往更昂贵并会给设计带来更多噪声。 LDO 往往比大多数直流/直流转换器更便宜、引入的噪声更少、但它们的效率不高。

    我强烈建议打开一个单独的线程、并突出显示您正在考虑使用您提到的器件 的潜在选项、而相应的团队可以建议您选择最佳选项、并可能突出显示您未考虑使用的可能更适合您的应用的替代器件。

    此致、

    伊格纳西奥