This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6572:LMH6572用于 VGA RGB 信号4 (输入)至1 (输出)多路复用器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6572, OPA3875, TS3V713EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247506/lmh6572-lmh6572-use-on-vga-rgb-signal-4-input-to-1-output-mux

器件型号:LMH6572
主题中讨论的其他器件: OPA3875TS3V713EL

您好专家

我们正在 为服务器产品发现 VGA RGB 信号4 (输入)到1 (输出)多路复用器、我认为 LMH6572可能满足这一应用。

1.请仔细检查申请

2.请提供参考原理图

3.请帮助查看 LMH6572 EOL 计划

4. LHM6572是否有第二来源?

5.请同时查看 TS3V713ELRTGR EOL 计划,我们已经 在中间板上设计了 TS3V713ELRTGR。  TS3V713ELRTGR 是否具有第二个来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH6572似乎非常适合您的应用、因为它作为一个具有2V/V 固定增益和两个输入的 RGB 多路复用器。 可以通过并联两个此类器件来满足4:1多路复用器的要求。 数据表中的图20突出显示了此配置、但我们没有任何此器件的原理图文件。 我能够查看该状态、并能够确认当前没有废弃该器件的计划、并且该器件在我们的网站上处于采购活动状态。 至于第二来源、我们使用的最接近的器件是 OPA3875。 它具有非常相似的功能、采用相同的封装和引脚配置、主要区别在于 OPA3875是速度更快的器件。 至于您的最后一个问题、我建议为  TS3V713EL 单独创建一个线程  、因为它由不同的团队提供支持、这样他们就可以准确回答您有关 EOL 计划和第二来源的问题。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫

    我还有一个问题。 V-是否必须连接到负电压? 我们很少在服务器产品上使用负电压、我们可以 将 V+接5V、V-接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chih-Hua:

    是的、该器件可以在单电源下运行、但是必须采取特殊预防措施、确保不违反任何输入电压范围以及器件的逻辑阈值。 数据表中的第7.2.1节提供了此配置的更多详细信息、图19提供了此器件在单电源供电下的建议布局。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫
    我们在 Renasas ISL59446IRZ-T7 V-引脚上有-1.5V 的 VR 使用(这是我们当前的 RGB 多路复用器设计、但他们在此芯片上已有 EOL 计划)。 我们是否还可以 在 LMH6572 V-引脚上使用-1.5V? 抱歉、我 在负电压应用方面没有太多经验。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chih-Hua:

    是的、您可以将-1.5V 连接到负电源引脚。 放大器的最大额定电源电压为13.2V。 这意味着差分电压(V+-(V-))不能大于13.2V、但无论是平衡电源还是不平衡电源、它都可以在该范围内工作。 与任何配置一样、确保不违反输入/输出范围并 满足逻辑阈值。 这些信息可在数据表的电气特性表中找到。

    此致、

    伊格纳西奥