主题中讨论的其他器件: OPA3875、 TS3V713EL
您好专家
我们正在 为服务器产品发现 VGA RGB 信号4 (输入)到1 (输出)多路复用器、我认为 LMH6572可能满足这一应用。
1.请仔细检查申请
2.请提供参考原理图
3.请帮助查看 LMH6572 EOL 计划
4. LHM6572是否有第二来源?
5.请同时查看 TS3V713ELRTGR EOL 计划,我们已经 在中间板上设计了 TS3V713ELRTGR。 TS3V713ELRTGR 是否具有第二个来源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家
我们正在 为服务器产品发现 VGA RGB 信号4 (输入)到1 (输出)多路复用器、我认为 LMH6572可能满足这一应用。
1.请仔细检查申请
2.请提供参考原理图
3.请帮助查看 LMH6572 EOL 计划
4. LHM6572是否有第二来源?
5.请同时查看 TS3V713ELRTGR EOL 计划,我们已经 在中间板上设计了 TS3V713ELRTGR。 TS3V713ELRTGR 是否具有第二个来源?
您好!
LMH6572似乎非常适合您的应用、因为它作为一个具有2V/V 固定增益和两个输入的 RGB 多路复用器。 可以通过并联两个此类器件来满足4:1多路复用器的要求。 数据表中的图20突出显示了此配置、但我们没有任何此器件的原理图文件。 我能够查看该状态、并能够确认当前没有废弃该器件的计划、并且该器件在我们的网站上处于采购活动状态。 至于第二来源、我们使用的最接近的器件是 OPA3875。 它具有非常相似的功能、采用相同的封装和引脚配置、主要区别在于 OPA3875是速度更快的器件。 至于您的最后一个问题、我建议为 TS3V713EL 单独创建一个线程 、因为它由不同的团队提供支持、这样他们就可以准确回答您有关 EOL 计划和第二来源的问题。
此致、
伊格纳西奥