This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:关于输入保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248158/opa189-about-input-protection

器件型号:OPA189

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898699/opa189-vf-value-of-internal-diode/3328628?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=OPA189%20absolute#3328628

 

由于 OPA189前的放大器的电源电压为±10V、-5.5V、超过了绝对最大额定值、可通过一个1kΩ Ω 电阻器暂时施加到-输入端。

我有以下两个问题。

 

(1) OPA189的输入端有一个钳位二极管。 该二极管的 Vf 是多少?

(如果该二极管的 Vf 足够高、则我认为可以避免绝对最大额定值。 我能够通过仿真确认未超过绝对最大额定值。)

 

(2)请告诉我、当在所连接电路的 R1 (1kΩ Ω)的前级上添加一个外部5V 钳位电路时、是否有需要注意的点。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    根据绝对最大额定值、OPAx189可以 在故障情况下在器件输入端承受高达±10mA 的电流。  

    请参阅下面的绝对最大额定值表。

    在上面的电路中、OPAx189由 采用反相配置的±5V 电源供电。 由于故障期间的信号可以±10V、1kΩ Ω 电阻器会将电流限制在大约(-10V -(-5V))/ 1kΩ= ~Ω-5mA。  该电流小于放大器输入端的10mA 绝对最大额定电流、因此该器件将在临时故障期间承受这种情况。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

     

    感谢您的快速回复。

    我感到很放心,我的忧虑消失了。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    谢谢、此致、

    路易斯