This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:JFE2140数据表:我想知道图9-5和放大器中电容器 CS 和 CS2的值;9-6.

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247369/jfe2140-jfe2140-datasheet-i-desire-to-know-the-value-s-of-capacitors-cs-and-cs2-of-figures-9-5-9-6

器件型号:JFE2140

尊敬的支持团队成员:

参阅 JFE2140数据表的图示原理图、 9-5 (第14页)电流源 Ibias 处有一个并联的电容器(CS)。 在图示的原理图中 9-6 (第15页)、在源电阻器 RS2上有并联的电容器 CS2。 我想提出两个原理图中的一个、使用电流调节二极管 SST511来设置直流偏置并进一步降低噪声。 您能否告诉我由于未出现在器件列表中、CS 和 CS2所需的容量值?
非常感谢您的关注。

此致、
恩里科·博尔塞蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrico:  

    元件值高度依赖于您的设计、需要权衡。 具体而言、您可以看到、借助下面的设置、我模拟了一个设计、将 JFE 偏置在2mA、Vds 为3.67V。我扫描了用于在源节点上进行滤波的电容器、该电容器与280欧姆的源电阻并联。 转角频率由1/(2*PI*R*C)决定。 电容器越大、噪声越低。 这可以在下面的图中比较 Vout 1与 Vout 2和3。 最大的噪声优势可以看到使用100uF 电容器。 这需要在初始上电以在设计完全直流偏置之前对电容器充满电进行权衡。 在这种情况下、电容器需要通过电源的4K 电阻器进行充电。 这一概念在上述两个电路中是相同的。 我在下面附上了我的仿真。 我希望这有助于澄清如何为您的设计选择元件值。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    e2e.ti.com/.../JFE-CKT.TSC

    此致、

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    非常感谢您提供快速响应和使用随附图进行仿真。 由于我在抽屉中有多个 J511/SST511、您能不能通过将电阻器替换为并联的 J511和电容器来模拟另外一个图形? 我感谢您的友好合作。

    期待很快收到您的回复、
    恩里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrico:  

    没有 J511型号。 如果您碰巧有该模型、您可以提供它吗? 我们在此处免费下载 Tina TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris、我没有。 我刚写信给 Linear System 和东帝汶国际部队,问他们是否有它,因为他们生产了 J551和 SMD 版本 SST511。
    感谢您建议下载 TINA、我很快就会下载。
    此致、
    恩里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我收到了东帝汶国际部队的阿特·海尔德先生的下列消息:

    J511数据:

    .model J511-L njf VTO=-3.228 beta=360.4u lambda=7.186m Cgd=2.200p CGS=2.200p MFG=东帝汶 国际部队

    .model J511-M njf VTO=-4.390 beta=251.1 u lambda=5.578m Cgd=2.200p CGS=2.200p MFG=东帝汶 国际部队

    .model J511-H njf VTO=-4.386 beta=273.6u lambda=7.564m Cgd=2.200p CGS=2.200p MFG=东帝汶 国际部队

    如果时间允许、请告诉我给定的数据是否可以上传到 TINA 中、然后使用 J511来运行仿真、提前非常感谢您的友好合作。

    谢谢、
    恩里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enrico、  

    如果他们在文本文件中提供了该模型、其中包含在 SPICE 仿真器中运行所需的所有参数、则可以使用以下方法导入该模型。  

    https://www.ti.com/video/3870338449001

    我希望这能帮助您进行仿真。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的克里斯,很抱歉再次打扰你。 我跟着视频,把东帝汶国际部队提供的三个字符串保存在一个文件中,扩展名为.txt。 我试图通过"新建宏向导"上传它、但这一个给了我"错误"、请查看所附图片。 然后我将这三个字符串保存在一个文件中、扩展名为.cir、就像在视频中一样。 没有什么可做的。 我不知道为什么我得到这个。。。
    期待收到您的反馈、
    恩里科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enrico、  

    我不知道为什么模型会给出这一错误,但另一种选择是建立一个现有的模型,如下文所示,并使用东帝汶国际部队提供的参数修改参数。  

    通过输入宏来查看我们的 JFET 模型、您会发现这些模型有点复杂、可能是提供的模型需要进行更多设置和连接才能运行。 如上所示、修改已存在的模型参数可能是一种更简单的方法。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通