This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:分流电阻器值与放大器;滤波器值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245599/ina228-shunt-resistor-value-filter-value

器件型号:INA228

您好!

我将使用 INA228用于小电流测量(35uA~60uA)。

我将使用1欧姆分流电阻器(0.01%)。

没关系。 ?

R&C 或 NC 滤波器值如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    INA228可用于检测此类小电流测量、因为它是一款超精密器件。 然而、1欧姆电阻会出现问题、并且会限制您的测量范围。 您还可以利用数字功率监控器入门应用手册、其中包括一个专用于选择适当分流电阻器的有用工具。 可在以下位置找到它: https://www.ti.com/lit/pdf/sboa511

    至于滤波、 只需一个值为0.1uF 至1uF 的电容器、连接到 INA228的 IN+和 IN-引脚。 如果您确实需要 RC 滤波器而不仅仅是一个电容器、您可以同时连接两个电阻器和一个电容器。 确保电阻值彼此匹配、并且尽可能小、以获得最佳结果。  

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohamed:

    分流电阻600欧姆(0.01%)如何?

    那么分流电阻器的变化 V 为21mV~36mV 并且我可以使用 ADCRANGE=1 (Vdiff -40.96mV~40.96mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    是的、应该起作用。  

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    当我使用500欧姆(0.01%)、工程师使用热敏二极管电路进行 Δ V 仿真时。

    ℃在℃500欧姆之间的-40 μ V 为18.62mV、-35 μ A 为19.022mV。

    我℃ 分流器500欧姆之间的电阻为125 μ V 是32.508mV。

    当我℃~ ADCRANGE=1时、如何℃-40 -35 k Ω(delta V=0.402mV)的绝对精度?

    我 ℃绝对精度< 1 μ V。

    为 ℃小于1m Ω 的绝对精度、分流电阻器值是多少?

    非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    似乎您正在尝试测量分流电阻器的温度。 如果您只是想获取裸片的温度、则可能需要使用在整个温度范围内具有+-0.2℃典型精度的板载温度传感器。 ℃测量分流器上的温度、分流电压测量值确实有足够的分辨率来实现<1 μ A。 为了确保绝对精度、需要执行以下操作:  

    • 确保电压测量值在所测温度下保持一致。  
    • ℃足够的数据点、以使电压测量值与温度在所需精度(1 M Ω)内正确匹配  
    • 您可能需要增加转换时间或 INA228的平均值计算、以满足所需的精度(使用数据表表表8-2进行参考)  

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    抱歉、我的解释不清楚。

    ℃、℃~℃我的负载(温度热敏二极管显示-40℃~125 μ V)的绝对精度、当我使用分流电阻500欧姆(0.01%)向上到负载(1.2V+shunt 500欧姆+我的热敏二极管)来计算 Δ V 以获得我的负载(热敏二极管)Δ V 与-40 125 μ V 的温度曲线。

    ℃ ℃仿真电路(1.2V+SHUNT 500欧姆以上的热敏二极管)、我得到的-40 μ V 为18.62mV、-35 μ V 为19.022mV Δ V SHUNT 500欧姆。

    ℃ 仿真电路(1.2V+分流器500欧姆+我的热敏二极管)、我得到125 μ A 是32.508mV、120是32.073mV Δ V SHUNT 500欧姆。

    我认为绝对精度可能如下所示。

    从-40℃~到℃℃、1 μ s 的 值为402uV/5=80.4uV。

     ℃电压℃℃为+-1uV、分流电压漂移误差为+-10nV/μ V、因此在-40 μ A 时绝对精度为2uV+20nV*(25+40)/80.4uV=0.041 μ V。

    是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不幸的是、该方程不正确。 此外、它不考虑增益误差等其他误差源。 如果您需要一种便捷的误差计算方法、可以使用 我们的误差计算工具: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    此℃为1.2V+10K+分流500 Ω(0.01%、0.2ppm/̊ C)+ MY 热敏二极管。

    当在-40℃时、IN+为0.8276mV、IN-为0.8089mV、因此共模电压为(0.8276+0.8089)/2=0.81825mV

    是否正确?

    该工具具有 max./nominal/min. 测量的当前列。

    在  -40 μ A 时、电流为37.24uV、在125 μ A 时、℃℃仿真、流经电路的电流为65.016uV。

    因此、最大  在125 μ℃A 时电流为65.016uV、 在-40 μ A 时℃电流为37.24uV?

     ℃电流是25 μ A 时的电流?

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    至于共模电压、它在工具中可以很好地工作。 对于最大/标称/最小电流、它们看起来也很好。 标称电流是您最常测量的电流。 请注意、遗憾的是、在工具中一次只能设置一个温度、因此您可能需要针对想要看到的每个温度更改温度值。 希望这对您有所帮助。  

    此致!  

    穆罕默德