您好!
我将使用 INA228用于小电流测量(35uA~60uA)。
我将使用1欧姆分流电阻器(0.01%)。
没关系。 ?
R&C 或 NC 滤波器值如何?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
INA228可用于检测此类小电流测量、因为它是一款超精密器件。 然而、1欧姆电阻会出现问题、并且会限制您的测量范围。 您还可以利用数字功率监控器入门应用手册、其中包括一个专用于选择适当分流电阻器的有用工具。 可在以下位置找到它: https://www.ti.com/lit/pdf/sboa511。
至于滤波、 只需一个值为0.1uF 至1uF 的电容器、连接到 INA228的 IN+和 IN-引脚。 如果您确实需要 RC 滤波器而不仅仅是一个电容器、您可以同时连接两个电阻器和一个电容器。 确保电阻值彼此匹配、并且尽可能小、以获得最佳结果。

此致!
穆罕默德
尊敬的 Mohamed:
当我使用500欧姆(0.01%)、工程师使用热敏二极管电路进行 Δ V 仿真时。
I ℃在℃500欧姆之间的-40 μ V 为18.62mV、-35 μ A 为19.022mV。
我℃ 分流器500欧姆之间的电阻为125 μ V 是32.508mV。
当我℃~ ADCRANGE=1时、如何℃-40 -35 k Ω(delta V=0.402mV)的绝对精度?
我 ℃绝对精度< 1 μ V。
为 ℃小于1m Ω 的绝对精度、分流电阻器值是多少?
非常感谢。
尊敬的 Kevin:
似乎您正在尝试测量分流电阻器的温度。 如果您只是想获取裸片的温度、则可能需要使用在整个温度范围内具有+-0.2℃典型精度的板载温度传感器。 ℃测量分流器上的温度、分流电压测量值确实有足够的分辨率来实现<1 μ A。 为了确保绝对精度、需要执行以下操作:
此致!
穆罕默德
尊敬的 Mohamed:
抱歉、我的解释不清楚。
℃、℃~℃我的负载(温度热敏二极管显示-40℃~125 μ V)的绝对精度、当我使用分流电阻500欧姆(0.01%)向上到负载(1.2V+shunt 500欧姆+我的热敏二极管)来计算 Δ V 以获得我的负载(热敏二极管)Δ V 与-40 125 μ V 的温度曲线。
℃ ℃仿真电路(1.2V+SHUNT 500欧姆以上的热敏二极管)、我得到的-40 μ V 为18.62mV、-35 μ V 为19.022mV Δ V SHUNT 500欧姆。
℃ 仿真电路(1.2V+分流器500欧姆+我的热敏二极管)、我得到125 μ A 是32.508mV、120是32.073mV Δ V SHUNT 500欧姆。
我认为绝对精度可能如下所示。
从-40℃~到℃℃、1 μ s 的 值为402uV/5=80.4uV。
℃电压℃℃为+-1uV、分流电压漂移误差为+-10nV/μ V、因此在-40 μ A 时绝对精度为2uV+20nV*(25+40)/80.4uV=0.041 μ V。
是否正确?
尊敬的 Kevin:
不幸的是、该方程不正确。 此外、它不考虑增益误差等其他误差源。 如果您需要一种便捷的误差计算方法、可以使用 我们的误差计算工具: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL
此致!
穆罕默德
尊敬的 Mohamed:
此℃为1.2V+10K+分流500 Ω(0.01%、0.2ppm/̊ C)+ MY 热敏二极管。
当在-40℃时、IN+为0.8276mV、IN-为0.8089mV、因此共模电压为(0.8276+0.8089)/2=0.81825mV
是否正确?
该工具具有 max./nominal/min. 测量的当前列。
在 -40 μ A 时、电流为37.24uV、在125 μ A 时、℃℃仿真、流经电路的电流为65.016uV。
因此、最大 在125 μ℃A 时电流为65.016uV、 在-40 μ A 时℃电流为37.24uV?
℃电流是25 μ A 时的电流?
我的理解是否正确?