This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:具有迟滞功能的双极窗口比较器仿真存在的问题

Guru**** 2966260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM111, TINA-TI, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249544/lm311-problems-with-a-simulation-of-a-bipolar-window-comparator-with-hysteresis

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件:LM111、 TINA-TI、

您好!

我想构建一个具有迟滞功能的双极窗口比较器。 输入信号为正弦波形、频率为5Hz、峰值为8V。 以下是我的仿真:

如果 U1和 U2的输入正弦为+- 8V 且电源电压为+-8V、则仿真无法正常工作。 所以我将输入 sinus 除以4/3到+- 6V 的系数(这是实际应用中的最差情况)。 我面临的问题是、即使分压器处于相同的电压电平(比例)、负侧和正侧的比较器也不会对称工作。 U2的迟滞和开关点由以下公式决定:R4、R15和+1.6V、+5V 和 GND。 从 U1开始、它由 R7、R5和-1.6V、-5V 和 GND 决定。 我希望它应该具有对称性。 我希望开关点电压为+-1.9V (高电平)和+-1.55V (低电平)。 U3只是一个电平转换器、U4是一个逆变器、信号来自那里会直接到达一个 LED。

如果我使用内部结构类似的比较器在 LTS 中执行相同的仿真、则该仿真是对称的:

有人暗示这里出了什么问题?

此致、

高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Overload.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     海德堡您好!

    LM111不是轨到轨输入。 LM111有效输入范围为从比 V-高500mV 到比 V+低1.5V。

    因此、使用±8V 电源时、有效输入范围将为-7.5至+6.5V。 完整的±8V 信号将超出输入范围。

    TINA-TI LM111模型具有一个特性、即当超出输入范围时、输出会强制为1/2 Vs。 标题中提到了这一点。

    LT Spice RH111模型没有此功能-因此它似乎"正常"。

    因此、"特性"可能是您在输出中看到"奇怪"行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说也很重要。 因此、我采用了+-8至+-6V 的分压器。 我无法理解的是、即使电压和电阻值相同、两个比较器也会出现不对称的行为。 您可以在光标位置的图片中看到它。 在 LTC 的这种模式是非常对称的、在 TINA 中、我想使用的是 LM311、这不是...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一点需要说明的是:为什么即使电压值和电阻器值相同、LTC 和 TINA 的高阈值与低阈值也不同? 从输出到+- 1.6V 的分压器是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海德堡您好!

    它可能是 TINA 仿真器的工件。  您可能需要将最大时间阶跃调整为瞬态窗口时间的1/1000。 您可以在 Analysis -> Set Analysis Parameters 下执行此操作。 在"TR 最大时间步长"下、如果窗口为500ms、则为0.5ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CHI Nguyen1:

    我做到了、这有点更加对称、但并不完美:

    但我无法调整电阻器来获得1.9至1.6伏的高低阈值。 在正极侧、我们有一个分压器、在 LM311的低电平状态下、分压器为5V over R4、在高电平状态下、分压器为1.6V、在 R19 << R4、可忽略 R19)。 在低电平状态下、我可以手动计算分压器、以便在 R4 (470k)和 R15 (47k)中间获得1.9伏的电压。 对于高电平状态、中电势应约为1.45V。 仿真或我的计算是否错误? 是否可以将仿真调整为1.9V 的高阈值和接近1.6V 的低阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糟糕的是、我必须获取正确的输入信号:

    感谢您的帮助!