Other Parts Discussed in Thread: LM111, TINA-TI, LM311
主题中讨论的其他器件:LM111、 TINA-TI、
您好!
我想构建一个具有迟滞功能的双极窗口比较器。 输入信号为正弦波形、频率为5Hz、峰值为8V。 以下是我的仿真:

如果 U1和 U2的输入正弦为+- 8V 且电源电压为+-8V、则仿真无法正常工作。 所以我将输入 sinus 除以4/3到+- 6V 的系数(这是实际应用中的最差情况)。 我面临的问题是、即使分压器处于相同的电压电平(比例)、负侧和正侧的比较器也不会对称工作。 U2的迟滞和开关点由以下公式决定:R4、R15和+1.6V、+5V 和 GND。 从 U1开始、它由 R7、R5和-1.6V、-5V 和 GND 决定。 我希望它应该具有对称性。 我希望开关点电压为+-1.9V (高电平)和+-1.55V (低电平)。 U3只是一个电平转换器、U4是一个逆变器、信号来自那里会直接到达一个 LED。
如果我使用内部结构类似的比较器在 LTS 中执行相同的仿真、则该仿真是对称的:

有人暗示这里出了什么问题?
此致、
高清