This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:BUF802传播延迟

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802, TIOS101, UCC27517, BUF802RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248543/buf802-buf802-propagation-delay

器件型号:BUF802
主题中讨论的其他器件: TIOS101UCC27517

如下所示、我将两个 BUF802并行用作输出驱动器。

BUF802的输入是方波。

如何确定缓冲器向两个信号中添加了多大的传播延迟? 在数据表中找不到任何关于延迟的具体信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-9和6-10表示传播延迟为零。 显然、输入和输出之间的偏移已被移除。 总之、频率响应图显示最多为几纳秒。

    BUF802专为模拟信号而设计。 如果方波使用两个固定电压、则考虑使用 TIOS101等 I/O 驱动器或 UCC27517等栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下如何从频率响应图计算延迟?  

    此外、我的方波频率为500MHz。 UCC27517具有相当大的上升/下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有精确的计算。 如果延迟大于几 ns、则缓冲器无法输出 GHz 范围附近的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。
    您可以说如何证明对于给定的输入、A 和缓冲器将增加完全相同的延迟量?  

    与下面的结构类似、我给出了500MHz 方波输入。 我能说这两个缓冲器会在给定时间添加完全相同的延迟量吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debasmita 您好!

    我相信您 针对该主题的回答已经提出了单独的问题/帖子。  如果您遇到某个客户帐户的高优先级项目问题、请提供有关所共享 BUF802子电路之外的客户电路/应用的时间表和详细信息。

    似乎您并行使用两个 BUF802来提升缓冲器的驱动强度;客户担心其方波在500MHz 时的失真或信号传播不均匀。  客户是否执行了任何仿真或实验室电路板测试来展示是否需要研究 BUF802传播延迟?

    如果可能、请详细说明客户需求和电路使用情况。  如果您愿意、您可以回复此主题、我可以关闭您提出的另一个有关器件间偏移的问题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248998/buf802-part-to-part-skew

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec

    是的、您可以关闭另一个问题。

    通过使用 SMA 耦合器耦合两个缓冲器 EVM 的输出、客户在实验室进行了非常粗的测试。

    客户希望制造一个高频方波发生器。 因此他们希望使用该驱动器驱动输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debasmita 您好!

    您的客户是否在其信号链上遇到过失真或信号损失?  如果它们具有性能的品质因数或数字目标、我可以在实验中使用奇异 BUF802RGTEVM 来检查500MHz 下的传播延迟。  

    您能否分享以下详细信息?

    -原理图中的 VCC 和 VEE

    -电压电平以及您在方波500MHz 输入上拥有的任何其他细节,如占空比

    -说明6.5V 电压是否是 Rout2的测量/仿真输出电压,其中 Rout2_power = 3.5mW。

    -客户的绩效目标是什么?  它们是否具有可接受的延迟量?  可接受的失真量?

    通常、由于 BUF802是具有零反馈路径的开环缓冲器、因此传播延迟仅是输入信号通过晶体管网络到达输出所需的时间。  使用3.1GHz 的增益带宽积、可以公平地保证 BUF802不会成为信号链总传播延迟的限制/慢因素。

    分享详细信息后、我可以提供更好的想法、如果需要进行测量、我会进入实验室。  但是、如果我没有要查找的目标值或首选值、我将无法在实验中进行测量。  正如您的客户所说、Clemens 先前提出的 UCC27517的上升时间和下降时间过长。  请协助提供我所要求的信息。

    感谢你能抽出时间。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复。

    使用的 VCC 和 VEE 为6.5V。 Rout2上的测量值为6.5V。  

    频率为500MHz 时、方波的上升时间为200ps。  

    我已经在实验室中在这些条件下测试了 EVM、并获得了1.6ns 的传播延迟。 但怎样才能证实两个缓冲区在任何时候都会给我同样的延迟呢?

    客户想要无失真的输出。 但是、几纳秒的延迟是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debasmita 您好!

      感谢您提供更多信息和分享 EVM 测试的结果。 如果关键规格是缓冲器之间的延迟、并且 EVM 测试的传播延迟是可以接受的、那么我同意 ALEC 的观点、即导致这一问题的主要因素将是布线/电路板设置对称性而不是缓冲器。  

      如果 BUF802在线性区域内工作(在数据表中列出的推荐规格范围内)、那么该器件将不会影响在几纳秒内测得的延迟。 下面是测量数据、显示输入/输出遵循几 ps 之内、远低于测量的1.6ns 信号链:

    谢谢!
    西马