This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:无4-20mA 输出电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, XTR117, INA321, INA823, XTR115, XTR116, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249782/xtr117-no-4-20ma-output-current

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: INA321、LM317、 INA823XTR115XTR116、XTR111

e2e.ti.com/.../0081.pdf

尊敬的团队  

我已经使用 XTR117 (发送器)和 INA321 (放大器)设计了4-20mA 发送器

我在该特定的设计中遇到了问题、随附了设计文件。

1) 1)我未获得预期的输出电流我获得的最大电流在输出电压为0.300mA、我们使用4-20mA 校准器测量该电压、变送器甚至未超过1mA 电流。

2) 2)连接晶体管时、XTR117会过热。

3) XTR117消耗50mA @ 12V 和24V 的大量电流。

4)在 R8和 C6上、输出电压未超过600mV、在 R7和 R8之间、电压会随输入而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuvakumar 您好 ,

    Unknown 说:
    1)我没有得到预期的输出电流我在输出电压处得到的最大电流是0.300mA (我们使用4-20mA 校准器测量)、发送器甚至没有超过1mA 电流。

    原理图中有许多拼写错误、我需要了解您要做的是什么。 请查看下面的标记。  

    您的应用与应用手册类似。 请仔细阅读注释、如果您有疑问、请提问。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau526/slau526.pdf?ts=1689715062048&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    下面是 XTR117 2线4-20mA 电流环路仿真。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-E2E-07182023.TSC

    您是否有 H2传感器的数据表。 我想知道模拟前端中将用到多少电流。  

    我有很多问题。 例如、您在输入端实现了 TVS。 是否要保护 Vloop 电源或防止 Vloop 和电流返回线路之间的瞬态情况? FB2铁氧体的直流阻抗是多少?  如果 LM317的静态电流能够在3.5mA 至10mA 之间运行、那么 LDO 的用途是什么?  

    请告诉我 H2传感器的电流消耗、或许我可以在 Tina 中模拟整个电路原理图。 在 XTR117两线制4-20mA 电流环路设计中、无输入信号时、总输入电流不得超过3.7mA。 如果在无输入信号条件(来自 Vloop 电源)下进行设计消耗的电流超过3.7mA、那么我们必须找到设计电流环路变送器的替代方法。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudf6/tidudf6.pdf?ts=1689716518753&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01504

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    1) 1)是否需要隔离 GND_ISO 和 GND?

    2)如果我隔离 GND 和 GND_ISO、则发送器不存在接地基准问题?

    3)如果我移除 GND 和 GND ISO、内部稳压器5V reg VREG 由于接地基准而不会生成电压、它会显示浮动电压、氢气传感器也不会获得任何接地基准。

    4) 4) IRET 需要悬空? 我是否不需要它连接到网桥网络?

    5)铁氧体磁珠到目前为止被移除,并直接短接路径,因此路径中没有 FB

     6)这就是我们具有单独接收器设计的发送器设计、其中包含250E 电阻网络。

    7)我已经附上了氢气传感器数据表

     e2e.ti.com/.../tgs6812_2D00_d00_5F00_product_5F00_information_2800_fusa_29005F00_rev05-_2800_1_2900_.pdf

    8) 8)我已经实现了 TVS 二极管、以 防止 Vloop 和电流返回线之间的瞬态情况。

    9)实现 LDO 以向氢气传感器供电、因为其电流消耗约为175mA。

    10以 氢传感器为基准的 LDO 的流耗非常低、但如果我连接传感器、LDO 也会异常加热。 只有氢传感器连接到 LDO。

    11)变送器中连接仪表放大器、以提供5V 参考电压。

    "我知道了,让我来看看。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuvakumar 您好 ,

    在不直接回答您的问题的情况下、下面介绍了 XTR117如何为 H2传感器和仪表放大器(IA)的其余部分供电。 我使用了 INA823、因为我在仿真中提供了该示例。 我们也可以使用 INA321、因为这是低功耗 IA。  

    e2e.ti.com/.../H2-Sensor-with-INA823.TSC

    您需要计算 XTR117的总电流预算。 由于本设计使用多个电压基准、您可以考虑将 XTR115/XTR116/XTR117用作4-20mA 电流环路发送器。 电流消耗计算也是如此。  

    上述仿真是演示 XTR 如何为2线变送器中的模拟前端供电的示例。 仿真可以工作、但未进行优化、因此需要最终确定一些内容。

     一旦模拟前端电路的问题得到解决、我们就可以分别解决输入保护电路、EMI 抑制和 IA 实现方案。  

    BTW、我注意到 H2传感器有一个加热器元件。 加热器可能需要以不同方式从 Vloop 流向 GND 供电、这不是4-20mA 电流环路的一部分。 换句话说、您可以使用 LM317来相对于不同控制块中的 GND 为 H2加热器供电。   

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Raymound

    1)我是否需要分离 LM317的接地层来为氢气传感器供电?

    2)如果我隔离了 LM317和氢气传感器接地,INA321、VIN+和 VIN-将在这一点上遇到两个接地,如何连接 VIN+和 VIN-而不会出现问题,以及对具有相同引脚的隔离式仪表放大器有什么建议?

    3)但是24V GND 周围的 TVS 二极管也会被加热、这可能是什么主要原因?

    4) 4) LM317发热的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuvakumar 您好 ,

    1)我是否需要分离 LM317的接地以便为氢气传感器供电?

    您无法使用 LM317为 H2传感器检测器供电。 数据表中提到了一个加热器线圈、其流耗为175mA 、我不知道加热器电路用于检测器的位置和方式。   

    当没有 H2浓度或零信号时、您必须确保 XTR117或 XTR116/XTR115的电流预算小于3.8mA。 所有回路电流均由 Vloop 供电、对于2线电流环路设计拓扑、该电流不能超过3.8mA。 否则、您可以尝试 XTR111 3线电流环路变送器。  

    2)如果我隔离 LM317和氢气传感器接地,INA321、VIN+和 VIN-此时将遇到两个接地问题,如何连接 VIN+和 VIN-而不出问题,以及对具有相同引脚输出的隔离式仪表放大器的任何建议?

    为了使 XTR117 2线变送器工作、只允许一个位于 Vloop 电源的 GND 基准。 所有其他悬空接地以 IRET 节点为基准。 我已经对该场景的工作条件进行了仿真并给出了建议、请大家去看看仿真。  

    3)但是24V GND 周围的 TVS 二极管也正在发热什么可能是主要原因?

    建议的 TVS (SMAJ36CA)是双向的、钳位电压的额定值高达40V、并且在 Vloop = 24V 直流时不应该有电流流动。 如果 TVS 由于某些原因损坏或具有较低的钳位电压、则它可能无法用于24V 直流电源。 请使用电导率计进行检查。 它不应变热。  

    4) LM317发热的原因是什么?

    如果 LM317电流过大、会导致发热。 这是线性稳压器,功率耗散为(24Vdc - 3.0Vdc)* Iout = 19* Iout。 如果 H2传感器的电 流消耗为175mA,则功耗为19V* 0.175A = 3.325W。   

    如果 H2传感器汲取175mA 的电流、则您将无法使用2线电流环路变送器的现有设计原理图。 可能需要使用其他设计方法。  

    您刚才提到 H2传感器不会消耗太多电流、因此我将 XTR117仿真放在一起、作为您的参考。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试移除 H2传感器和调节器、即使 XTR117发送器变热并且消耗22mA @ 12V。

    我遇到了这样的情况:即使由于发送器中的40uA 电流而没有连接传感器,它应该显示4mA,但我没有得到任何整流可以在这?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuvakumar 您好 ,

    即使由于发送器中的输入电流为40uA 而没有连接传感器,它也应该显示4mA,但我没有得到任何整流可以在此完成吗?

    这是我会做的事情。  

    1.请用 DI-Water 超声波 PCB 15-20分钟。  

    2.彻底冲洗板,干燥 PCB ,并在85°C 的温度下烘烤几个小时,直到水的水分蒸发掉。  

    3.按照下面的配置连接 XTR117中的 PCB。 您应该得到以下电压和电流测量值。 使用 DMM 的电流表来测量电流。 我之前已向您发送了 XTR117仿真、并尝试将 PCB V&V 测量与仿真匹配。  

    4.如果仍然存在过热问题,请卸下现有的 XTR117并更换为新的,清理多余的柔性,然后重试。  

    上述配置中的外部组件极少、应易于进行故障排除。  

    BTW、Ros = 125kΩ Ω、Rset = 31.25kΩ Ω 应该是精密电阻、容差为0.1%至0.5%的电阻器。

    如果过热问题仍然存在、请向我发送 PCB XTR117部分的图像。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我的连接跟图片相似、但是发热问题没有解决。

    2)借助上述方法、Vreg 行为异常、当 Vin (Vloop)= 5时、Iout 为4mA 当 Vin 电压增加到9V 时、Iout 为22mA、相对于 Vloop 电源的变化。

    3)在 Vin =12之前,如果升高到15V 以上,则不会发现发热问题,发送器加热异常,IOUT 也会随着输入电压的增加而持续增加。

    4) Vreg 需要稳定、但其相对于输入电压的变化、I 在 Vloop = 24V 时获得 Vreg = 3.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvakumar

    2)在上述方法下,Vreg 行为异常,当 Vin (Vloop)=5时,Iout 为4mA 当 Vin 电压增加到9V 时,Iout 为22mA,它相对于 Vloop 电源的变化。

    BTW 中、XTR117的 Vloop 电源电压最小值为7.5Vdc。 因此 Vloop = 5V 是无效电压。 VLOOP = 9VDC 正常。  

    4) Vreg 需要稳定,但它相对于输入电压的变化,我得到 Vreg =3.1Vloop = 24V [/报价]

    您能否使用 Vloop = 24V 直流来测量下面的电压节点(用红色节点圈出)、并让我知道吗? 请相对于 GND 进行这些电压测量。  

    如何在 Vloop = 24V 直流时测量 Vreg = 3.1V? 如果相对于 IRET 节点进行测量、则 IC 可能会损坏。 您需要将其取下并更换。 另外、请向我发送您的 XTR117 PCB 图像。   

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我无法分享 PCB 这里我发布在一封私人消息中、请检查并告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvakumar

    我阅读了您的私人信息。 请提供基本 XTR117配置中相对于 GND 的电压测量值。 那么我可能能够告诉您它没有电流输出的原因。   

    如果 XTR117因某种未知原因而损坏、最好更换器件并进行以下电压测量。  

    此致!

    雷蒙德