主题中讨论的其他器件: INA321、LM317、 INA823、 XTR115、 XTR116、XTR111
尊敬的团队
我已经使用 XTR117 (发送器)和 INA321 (放大器)设计了4-20mA 发送器
我在该特定的设计中遇到了问题、随附了设计文件。
1) 1)我未获得预期的输出电流我获得的最大电流在输出电压为0.300mA、我们使用4-20mA 校准器测量该电压、变送器甚至未超过1mA 电流。
2) 2)连接晶体管时、XTR117会过热。
3) XTR117消耗50mA @ 12V 和24V 的大量电流。
4)在 R8和 C6上、输出电压未超过600mV、在 R7和 R8之间、电压会随输入而变化。