This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851RGTR

Guru**** 2509335 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251278/ina851-ina851rgtr

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: INA849

我有一个300刻度的项目,其中每个刻度有4个应变计(称重传感器),因为(称重传感器)是一个特殊的,没有在市场上提供,我自己创建他们,我正在使用的应变计是圆形全桥5V 和350欧姆。 此时我遇到的问题是、我有很多干扰、我认为可以通过为每个传感器使用 INA851来过滤信号并将其发送到 ADC、从而消除这些干扰。 还可为 INA851提供我认为使用 FP6277XR 的干净的5V 电压。 我使用 EasyEda 设计和生产。 为了澄清:我试图通过使用一条从 ADC 到传感器的屏蔽电缆来消除噪声、我还在每根电缆上放置一个铁氧体磁珠、当我测量欧姆值时、350毫欧正常。 为了测试 ADC、我使用市场上流通的多种现成传感器5V 350 Ohm 对其进行了测试。 我的问题是:考虑到此滤波器将位于与硅隔离的传感器中、有人能帮助我使用 INA851RGTR 创建此类滤波器方案和所有必要组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelgim:

    您能否向我们介绍您在应变仪前端观察到的噪声干扰?

    这些低频噪声还是高频噪声?  

    这些"噪音"来自什么?

    最小值和最大值是多少。 应变仪的输入信号范围?

    输出信号振幅是多少?

    所需的频率 BW 是多少?

    根据应用或设计、板载有哪些可用的电源轨?

     

    Unknown 说:
    有人可以帮助我使用 INA851RGTR 创建此类滤波器方案和所有必要组件、同时考虑到此滤波器将位于与硅隔离的传感器中。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts=1689973025199&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FINA826EVM

    下面是仿真中的 INA849示例、因为我不需要您的设计要求。 模拟前端中的电位器用于平衡或消除电桥输入。 我认为您可能需要它、因为这是自制的应变仪传感器。  

    INA849是一款低噪声仪表放大器、但它不是像 INA851那样的 FDA 输出 IA。 您是否需要 INA851的 FDA 输出?  

    e2e.ti.com/.../INA849-Strain-Gauge-07212023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。   

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    至于:  这些"噪音"来自什么? 我想我的应变仪已经转向温度传感器了,  电源还可以+- 5V , 我想去掉电位器,因为滤波器会闭合在传感器内部,但据我所见,我不能去掉它。 此外、我还需要 INA851的 FDA 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelgim:

    我认为我的应变仪转向温度传感器,  电源正常+- 5V , 我想取消电位计,因为滤波器将在传感器内部关闭,但据我所见,我无法消除它。[/报价]

    我使用电位器仿真了电阻式电桥、以帮助实现电桥电路的平衡。 当然、您也可以移除电位器、并手动平衡电桥。  

    就应变仪而言,我已经转向温度传感器了,我无法帮你。 应变仪是力(压缩或张力)与电阻之间的函数、而温度传感器是温度与电阻之间的关系。 我建议使用一个已知的应变仪并使电路首先工作。 然后、您可以设计自己制作的应变仪以满足性能要求。 力和温度变量是两个不同的检测参数。

    如果 DIY 应变仪对温度敏感、您可以找到补偿方法。 例如、如果应变仪具有正温度灵敏度、则可以添加负温度系数电阻器进行补偿。   

    如果您需要 FDA 输出、则 INA851应能很好地工作。 如果您向我们提供已知应变仪电阻特性、我可以为您模拟 INA851。  请向我们提供设计要求。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢雷蒙德 ,你会帮助我很多,如果你给我一个设计,

    应变仪为350 Ω 输入 +-5V。

    • 型号:  ATO-BF-KA
    • 标称值的偏差:  ≤±0.5%
    • 平均值容差:  ≤±0.1%
    • 灵敏度因素:  2.0~2.2
    • 均值分散:  ±1 %
    • 平均热输出系数:  1 μm μ A/m/C
    • 平均热量输出分散:  ≤30μm μ A/m/C
    • 绝缘电阻:  ^μ A MΩ μ A
    • 疲劳寿命:  ≥10^7
    • 工作温度:  -30℃~150℃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelgim:

    应变计输入电阻为350 Ω +-5V。

    下面是一个仿真示例。 我使用了+5V 作为激励电压。 您可以将 ±5Vdc 用作电桥、但传感器会消耗更多电流、这并不理想。 电桥在350Ω 激励下的标称电流为5V/μ s = 14.28mA;电流流向应变仪大约为7.143mA。 大约的散热为350*(7.143e-3)^2 = 17.9mW。 如果 电桥使用±5Vdc、大约36mW 的功耗将翻倍。 您希望尽量减少应变仪的自发热、尤其是应变仪对温度敏感。  

    e2e.ti.com/.../INA851-Strain-Gauge-FDA-07242023.TSC

    请考虑这是 INA851配置的示例。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond

    你是对的,这正是问题的 自发热,也许是需要降低激励电压或类似金属类型的传感器,不管怎样,我感谢您的时间和工作,同时 ina851是最好的,我会在我的项目中使用它, 希望这不会让我失望。  

    此致、

    施克尔基姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelqim:

    是的、INA851是 IA 中最好的 FDA 之一。 应该适合您的应用。  

    我现在要结束本次调查。 如果您有其他问题、请立即重新打开此主题或提交新主题。

    此致!

    雷蒙德