https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251278/ina851-ina851rgtr
器件型号:INA851主题中讨论的其他器件: INA849
我有一个300刻度的项目,其中每个刻度有4个应变计(称重传感器),因为(称重传感器)是一个特殊的,没有在市场上提供,我自己创建他们,我正在使用的应变计是圆形全桥5V 和350欧姆。 此时我遇到的问题是、我有很多干扰、我认为可以通过为每个传感器使用 INA851来过滤信号并将其发送到 ADC、从而消除这些干扰。 还可为 INA851提供我认为使用 FP6277XR 的干净的5V 电压。 我使用 EasyEda 设计和生产。 为了澄清:我试图通过使用一条从 ADC 到传感器的屏蔽电缆来消除噪声、我还在每根电缆上放置一个铁氧体磁珠、当我测量欧姆值时、350毫欧正常。 为了测试 ADC、我使用市场上流通的多种现成传感器5V 350 Ohm 对其进行了测试。 我的问题是:考虑到此滤波器将位于与硅隔离的传感器中、有人能帮助我使用 INA851RGTR 创建此类滤波器方案和所有必要组件。