This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:关于绝对最大额定值

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252570/ths3491-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: DAC80502

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248158/opa189-about-input-protection

 

我们正在评估上面安装了 THS3491的连接电路。

由于外部 VCC_3.3V 在 THS3491之前变为有效状态、因此 PD 引脚的电位可能会瞬间超过"(+VS)+0.5"。

不过、根据绝对最大额定值、DAC80502的每个引脚在故障情况下都可以承受高达±10mA 的器件输入电流、所以我认为没关系。

上述理解是否正确?

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、THS3491不会因低于10mA 的电流而损坏。

    但是、该电流(最初为0.26mA)将流入+VS 电源并可能对其进行部分加电。 检查您的电路是否可以处理此问题。