This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:空腔/定位问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253878/xtr300-cavity-pind-question

器件型号:XTR300

请说明该器件是否被视为"腔体"器件。 如果是、TI 是否进行了任何 Pind 测试?

微小噪音检测(粒子冲击噪音检测)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    yanbin hu 说:
    请告知此器件是否被视为"腔体"器件。 如果是、TI 是否执行了任何 Pind 测试?

    我不知道 Pind 测试是在 XTR300器件中进行的。 我认为 Pind 测试用于识别可能导致 IC 封装器件电气短路或其他故障的颗粒。 我可以理解、这项测试将在混合密封封装上执行。 在 XTR300中、器件中没有"腔"、在其中环氧树脂成型化合物被注入整个 IC "腔体"-裸片、键合材料空隙和空气间隙。   

    您必须咨询 IC 工艺工程师团队。 我没有这些信息。 我怀疑 Pind 测试是在整个制造过程中进行的。 也许我们在故障分析支持团队中有这个工具。  

    据我所知、Pind (颗粒冲击噪声检测)不是标准的 IC 制造工艺。 它是一种检查和测试技术、用于在制造过程结束后验证成品集成电路(IC)或其他微电子器件的质量和可靠性。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德