This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309EVM-USB

Guru**** 2810225 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253863/pga309-pga309evm-usb

器件型号:PGA309

关于在校准 PGA309时对"USB-DAQ EVM"进行编程的设置点。

 

我一直在使用"USB-DAQ EVM"来校准"PGA309"信号调节 IC、以便与应变桥配合使用并取得很大成功。 我已经  成功地将"USB-DAQ EVM"用作单个单元的校准器、也作为 Multi-Cal 系统的大脑、可校准高达24个 PGA309。 我们再次成功购买了8块"USB-DAQ EVM"电路板。 大约6个月前、"USB-DAQ EVM"单元之一开始对校准点插入轻微偏移。 导致不可接受的校准错误。 这是一个仅用于测试的单元。 不知道原因,我更换了板载 AtoD 认为它有一个问题. 然后我重新加载了软件。 偏移持久化、 软件 重新加载无效。 为了继续使用用于校准实验的单元、将偏移量合并到设置点以获得更好的校准。 (F.S.或4.593处的偏移约为0.093v 高。 所以设定点减少了0.093或4.407。 结果并不完美、但距离我的测试很近。) 当我使用不同的"USB-DAQ EVM"时、偏移量会消失。 我相信这是一个一次性的,没有进一步的追求。

一个月前、 我们的24通道校准器开始出现类似偏移。 请注意、该装置以前工作正常已有一段时间。 这是一个严重的问题,因为它是我们的生产线的一部分。 请注意、Multi-Cal 系统不再使用"USB-DAQ EVM"板载 AtoD 作为电压测量、而是使用 HP34401万用表。 症状仍然相同。  

是否有其他类似的问题? 你有什么办法解决这个问题吗?  

我附上了一些图像、这些图像显示了一个独立的仪表、用于监控软件中的实际设定点和指示电压。 它们明显不同、我使用了许多其他仪表来检查这一点。 它们都显示相同的偏移。 这个偏移是实数、并且被编程到 PGA309中。 同样、如果我使用不同的"USB-DAQ EVM"、问题将消失。   

 e2e.ti.com/.../USB_2D00_DAQ-EVM-offset-error-problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    对于生产 PGA309校准、您应该使用数字万用表。  如果您查看 用户指南的第34页,其中介绍了如何执行此操作(请参阅 PGA309EVM 用户指南) 。  USB-DAQ EVM 上的 AtoD 用于概念验证而不是生产测试。  此外、这些 AtoD 在构建 USB-DAQ EVM 时进行校准、因此更换 AtoD 不会解决校准问题。  Multi-Cal 具有一个类似的 功能、可用于使用外部 DMM。  该软件设计为可接受34401 DMM。  它可以与其他驱动程序协同工作、但这需要一些驱动程序开发。  您有34401 DMM 吗?

    我希望这对您有所帮助。  我想其他某个问题可能会导致 偏移、但您应该使用 DMM 进行生产校准。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我们使用 HP 34401 DMM 进行校准。 我只是在我们开始遇到校准系统问题时才提出这个问题。 请注意、我说过我让问题滑动显示开发套件。 该问题现已在使用 HP34401的校准系统上出现。 它一开始没有这样做。 请注意我的第一条消息中的第二段。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    抱歉、我忘记了您使用的是带多校准功能的34401。  考虑到这一点、您有可能不会看到 PGA309的实际测量值出现问题。  下面是一些可能的情况:

    1. 传感器不可重复性- 某些传感器具有压力或温度迟滞。  也就是说、当从低电平到高电平再到低电平向器件施加压力时、器件在恢复到低电平时不会返回到相同的输出。  温度转换时会发生相同的现象。   
    2. 传感器中的温度梯度-在某些传感器模块中、电子设备和/或传感器具有导致梯度的自发热。  此梯度可能随时间和/或施加的功率或信号而变化。  在校准期间、如果 PGA 测得的温度未正确跟踪实际传感器温度、这会导致校准结果不可重复。
    3. 一些电桥传感器将具有所需的均热时间、以考虑自发热。  多校准系统提供了浸泡时间。  这会将电源施加到所有传感器并使其达到平衡。  不同传感器所需的浸泡时间不同。   
    4. 试验箱内的温度可能不稳定。
    5. 噪声拾取可能会影响结果。
    6. 如果您遇到一些不可重复性问题、可以通过几种方法来了解。
      1. 如果您使用已校准模块、反复施加不同的压力和温度、您会看到相同的结果或不同的结果。  如果结果始终一致、则可能不是由于 上述第1或2项、而是由于第3项。
      2. 您可以使用传感器仿真器 EVM 将激励信号应用于传感器、并在没有真实传感器的情况下测试传感器模块校准过程。  这样就消除了上面的第1、2和3项。   PGA309evm 包含一个传感器仿真器、但在使用完整的传感器模块时、老式的传感器仿真器更好:  https://www.ti.com/tool/SENSOREMULATOREVM#tech-docs 
    7. PGA309和校准算法具有良好的成功历史记录。  当有类似于您提到的问题时、它通常与传感器可重复性问题有关。   
    8. 我看着她的眼睛,就知道她在想什么。  从附件中的图片可以看出、您正在将 PGA309EVM 与手持 DMM 进行比较。  EVM 上的模数转换通常相当精确、但正如我提到的、确实进行了工厂校准。  
    9. 注意:PGA309EVM 设计用于与关联的 PGA309测试板配合使用。  连接到实际的测试模块时、应拆除测试板、模块信号应直接连接到25引脚 D-sub 连接器。  您可能已经这么做了、但这是一个常见的问题、人们尝试在仍然连接测试板的情况下进行校准。
    10. 我认为硬件可能已损坏、但 Multi-Cal 系统和多个 EVM 似乎都不太可能出现类似的问题。

    建议/问题:  

    1. 检查传感器模块在多个压力和温度下多次出现不良校准结果。  在一两天的时间内这样做。  您是否获得可重复性很高的结果?  如果是、可能不是传感器不可重复性。
    2. 听起来您已成功校准了许多器件、但现在无法正常工作。  过程中有什么变化吗?  传感器是否已更改?
    3. 传感器输出和漂移是多少。  这样我就能知道需要什么增益和偏移校正。  高增益和失调电压对微小变化更加敏感。

    希望我能帮助您尽快解决这个问题。

    此致、Art Kay