This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:使用 INA592IDT 进行设计

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1254486/ina592-designing-with-ina592idt

器件型号:INA592
主题中讨论的其他器件:DAC80502

团队、您好!

 根据技术文档 《改进型 Howland 电流泵配置分析》、我们正在使用 INA592IDT 设计 Howland 电流源。
所附的是同一电路。


信号 DAC_CH_A 来自 DAC (DAC80502DRXT)、电压范围为0V 至5V。
由此产生的电流用作 PT100、PT1000和二极管等一些 RTD 传感器的激励电流。

我们目前正在开发固件、将十进制电阻箱用作负载电阻器(传感器)。
当电阻从1K 逐渐变为3K 时、电流似乎在增加(使用多路复用器的 DAC 电压和电阻、电流初始设置为1mA)。

当我们测量 DAC 的电压时、DAC 电压在我们为1mA 设置的电压下似乎保持稳定。
但电阻器 R150处的电压(R150和 C127之间的节点)、随着我们使用十进制电阻箱增加负载电阻、该电压似乎在增加。

这样做的原因是什么?







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诗班、

    要确保此电路正常运行、需要考虑以下因素。

    1.  反相和非反相输入端的反馈和输入电阻需要平衡。  在 荷兰电流泵 它的参考文档在第4页显示了这一点。  R1 = R3、R2 = R4。  在本例中、您添加了 R150。  这会使电路失衡。  您应该使用低阻抗源直接驱动输入。  您能否使用 DAC 直接驱动?
    2. Howland 输出端的电流 需要通过一个阻抗流向接地端。  另外、电流产生的电压需要在 INA592可以驱动的范围内。  一旦它在 INA 驱动能力之外、它被称为"符合性限制"。  在您的电路中、我没有看到完整的 电流路径。  电流将通过 R76流向接地。  您的十进制电阻箱在这里连接吗?
    3. 我仿真了电路(见下文)。  我使用了-10V 至+10V 的 DAC 信号。  "检测"电阻设为400欧姆。  这将生成-14.06mA 至+10.938mA 的电流。  计算结果也如下所示。  计算结果 和仿真结果是一致的。  如果您查看仿真结果 I 参数 阶跃负载。  这意味着 我使用不同的负载进行测试、并查看响应如何变化。  请注意、无论负载如何、输出都会跟踪、直到 INA592达到其正 或负输出摆幅限制。  使用5k 之类的大电阻时、其发生得更快。  当使用500欧姆等较小的电阻器时、放大器可以在整个输入范围内无限摆动。   
    4. 您的电路可能出现的一个问题是您达到了符合性限制。  另一个问题是使用外部电阻器。 R150。

    e2e.ti.com/.../holland.TSC

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、
    感谢您的答复。
    在我们的例子中、 INA592IDT 由+-15V 电源供电。
    DAC 只能在0至5V 之间摆动。
    我们将使用 Howland 电流源为 PT100、PT1000和其他一些 RTD 生成激励电流。
    PT1000的电阻可高达2.6K 欧姆、而激励电流在 PT1000电阻变化范围内保持1mA。
    我们可以直接从 DAC 驱动 Howland。

    在我们的设计中、Howland 电流源的电流输出(通过 R76电阻器)将经过传感器(PT1000、PT100)、然后到达检测电阻器。 感测电阻是一个2K 欧姆电阻器、用于确保所需的电流值(由 DAC 设置)通过传感器。
    检测电阻连接到电流检测放大器(INA190A1)的输入。






    希望我们的设计让您清楚了解。
    正在寻找您的回复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诗班、

    我选择了组件、这样可以得到0mA 到2mA 的范围。  您可以使用 下面的公式根据需要调整范围。  如果您只需要正 电流、则不需要 INA592、则反相输入端的电压基准。  我测试了100ohm、1k 和3k 负载的输出摆幅。  由于3k x 2mA = 6V、并且 INA592可以输出接近15V (大量裕度)、因此在此范围内不存在合规性问题。  这个设计的精度由 DAC 输出精度、感测电阻器和 INA592的增益/偏移误差决定。  分流电路被设计成针对2mA 信号输出4V 电压。  它的精度由分流电阻器 容差和 INA190A1的增益/偏移误差决定。  下面是仿真结果图片以及仿真文件。  该电路应该可以用作具有指定负载范围的电流输出。  这是一份含有大量 RTD 详细信息的好文档(《RTD 测量基本指南》 )。  总之、电路按预期工作。  如果您有其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../holland2.TSC

    此致、

    艺术