This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:25°C 时的最坏情况分析

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1300, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1254698/amc1100-worst-case-analysis-at-25c

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1300AMC1200

嗨、团队、

我的@ Milan Eaton 先生希望使用 AMC1100、并想知道在仅在25°C 温度下校准时是否需要考虑任何容差。 这用于他的最坏情况分析、他知道在偏离25°C 时规格的变化。 我复制了他对问题的确切措辞,以防我有误解(英语不是他的第一语言)。

"如果我在开始之前进行了校准、并且我的器件实际上只在25°C、您能告诉我 AMC1100中是否存在一定的容差、对于最坏情况分析、我仍然应该考虑这些容差? 我认为增益容差将会避免、因为校准、所有温度影响将会避免、因为 T = 25°C、对吧? 在这种情况下、我应该考虑哪些重大事项吗?"

此外、 AMC1100/AMC1200/AMC1300是否有任何实现了热依赖性的 SPICE 模型? 这也适用于客户的 WCA。

此致!
麦吉尔·达洪