Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1300, AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC1300、 AMC1200
嗨、团队、
我的@ Milan Eaton 先生希望使用 AMC1100、并想知道在仅在25°C 温度下校准时是否需要考虑任何容差。 这用于他的最坏情况分析、他知道在偏离25°C 时规格的变化。 我复制了他对问题的确切措辞,以防我有误解(英语不是他的第一语言)。
"如果我在开始之前进行了校准、并且我的器件实际上只在25°C、您能告诉我 AMC1100中是否存在一定的容差、对于最坏情况分析、我仍然应该考虑这些容差? 我认为增益容差将会避免、因为校准、所有温度影响将会避免、因为 T = 25°C、对吧? 在这种情况下、我应该考虑哪些重大事项吗?"
此外、 AMC1100/AMC1200/AMC1300是否有任何实现了热依赖性的 SPICE 模型? 这也适用于客户的 WCA。
此致!
麦吉尔·达洪